Part Number: INA226
Other Parts Discussed in Thread: INA236, ADS1015, INA238, INA190,
1. 我有和原帖类似的需求,但是充电电流为20A,选择0.25m的SHUNT,那么VIN-为5mV, 放电电流为200A,Vin+=50mV。
Vin+ -Vin-在 –81.9175mV ~ 82mV范围内,并且使用INA236的话,负压输入在-0.3V以内,是满足数据手册上的指标的。这样使用是否有问题,精度能否保证,用在低边采样还需注意什么问题?
2.我还有ADS1015做其他电压数据的采集,因为均是I2C接口,ADS1015和INA238的接口是否可以共用I2C总线,方便隔离,最后通过拉高和拉低A0 PIN设置地址,如果可行,会否有其它问题。