This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

INA226: INA236用作低边双向电流采样的问题

Part Number: INA226
Other Parts Discussed in Thread: INA236, ADS1015, INA238, INA190,

1. 我有和原帖类似的需求,但是充电电流为20A,选择0.25m的SHUNT,那么VIN-为5mV, 放电电流为200A,Vin+=50mV。

Vin+ -Vin-在  –81.9175mV ~ 82mV范围内,并且使用INA236的话,负压输入在-0.3V以内,是满足数据手册上的指标的。这样使用是否有问题,精度能否保证,用在低边采样还需注意什么问题?

2.我还有ADS1015做其他电压数据的采集,因为均是I2C接口,ADS1015和INA238的接口是否可以共用I2C总线,方便隔离,最后通过拉高和拉低A0 PIN设置地址,如果可行,会否有其它问题。

  • 您好,

    1、不建议您采用低边采样,因为双向电流测量时,输入共模电压会低于0V,这不在datasheet 推荐的输入共模范围内。

    在datasheet 绝对最大额定值表格内,-0.3V~40V的共模电压是保证设备不被损坏的范围,不是保证设备电气性能的范围。

    因此建议考虑使用其他双向电流检测芯片。

    2、可以,注意考虑两芯片的I2C电平兼容和地址不冲突。

  • 如果芯片供电改为完全隔离5V供电,不和BAT+,BAT-耦合,只接受SHUNT上差分信号,这种情况是否可行。

    其他双向电流检测芯片使用INA190/240+ADC是否可以实现。

  • 如果芯片供电改为完全隔离5V供电,不和BAT+,BAT-耦合,只接受SHUNT上差分信号,这种情况是否可行。

    没明白您的应用,在此情况下被测回路不与INA226共地是吗?

    我刚注意到您问题中提到的放大器有INA226、INA236,还有INA238,您打算要使用哪个型号?

    我刚看 INA236 datasheet ,如下截图,它支持GND-0.3V 共模电压,因此负压输入在-0.3V以内,是满足数据手册上的指标的。

    INA238 也可以,支持GND-0.3V 共模电压:

    注意系统中的任何瞬变/噪声或电流峰值,不要超过datasheet 中绝对最大额定值(Absolute Maximum Ratings),否则的话会损坏芯片。

  • 是的,不与被测回路共地,电源完全隔离。

    我们方案是准备采用INA238,他的负共模电压指标和INA236是一样的。

  • 是的,不与被测回路共地,电源完全隔离。

    这样不可行,这样无法保证输入在INA的输入共模电压范围内。

    INA238可以,如上所述,其推荐的输入共模电压最小在-0.3V,测量双向电流时满足输入共模范围要求。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。