您好;
同一块板子贴12片,测试结果显示精度只不达标,严重超出。请问怎么解决?
您好,
我们的项目需要用到很多片INA226,现有的设计计划安排1个I2C总线上挂4片INA226芯片,通过A0在板内进行寻址,同时配置拨码开关控制A1以寻求更多的总线扩展;如下图所示(SCL,SDA等均已连在一起):
调试中遇到问题,连接至VCC,GND,SCL的寻址均正常,但连接到SDA的寻址始终无法通信;想咨询下是否需要在软件或者硬件设计中进行相关的设计?
內容:
您好,
希望您一切安好。我目前正在使用 ZCU102 開發板上的 INA226,但我發現 curr1_input 的電流讀數始終顯示為零。
請問您能否提供一些見解,幫助我了解這可能發生的原因?任何建議或故障排除的指導都將不勝感激。
謝謝您的幫助!
此致,
J.K
您好,
希望您一切安好。我目前正在使用 ZCU102 開發板上的 INA226,但我發現 curr1_input 的電流讀數始終顯示為零。
請問您能否提供一些見解,幫助我了解這可能發生的原因?任何建議或故障排除的指導都將不勝感激。
謝謝您的幫助!
J.K
您好,
希望您一切安好。我目前正在使用 ZCU102 開發板上的 INA226,但我發現 curr1_input 的電流讀數始終顯示為零。
請問您能否提供一些見解,幫助我了解這可能發生的原因?任何建議或故障排除的指導都將不勝感激。
謝謝您的幫助!
J.K
Hello,
I hope this message finds you well. I am currently working with the INA226 on the ZCU102 development board, and I’ve encountered an issue where the current reading for curr1_input consistently shows as zero.
Could you…
Hello,
I hope this message finds you well. I am currently working with the INA226 on the ZCU102 development board, and I’ve encountered an issue where the current reading for curr1_input consistently shows as zero.
Could you…
使用0.5mR的采样电阻,CURREN_LSB=0.005,CalibrationRegister寄存器设置为0x800,读到的电压正常比较准确,但读取电流计算结果有个0.6A的固定的偏差,及时CURREN_LSB设为0.01设置CalibrationRegister寄存器为102,读取电流计算后结果依旧是有个0.6A的偏差,一下是我用的电路图
设计INA226电源监测电路如上图所示
1.由J1引入28V电源,采集该电源的电压及电流
2.外接28V电源经过光耦继电器U1后连接至电流采样电阻,该电阻为10mohm
3.J3为电源输出接口,连接至电子负载
实际测试过程中,发现INA226采集的电源电流,比实际电流值大,系数为1.0768,即:
实际电流 = INA226采集电流 1.0768
以下为测试数据,以0.1安培为步进测试,
电子负载设定值 | 电子负载显示值 | INA226采集值 |
0 |
1、当我想进行触发时,设置了配置寄存器,如:Bus Voltage, Triggered,我想了解2点问题:
a、INA226在配置触发之后,是否只转换一次这个Bus Voltage,同时电流,power不会进行转换,然后不会在进行Bus Voltage转换;
b、设置触发之后如何去读Bus Voltage,我尝试通,2中方式,其中1个事判断CVRF是否为1,若是1就去读去Bus Voltage 寄存器,但是不成功。
第二个方法,我把CNVR设置为1,再去判断CVRF是否为1…
故障描述:
我在板子供电但是并没有输入电压的时候,即VCC为0V的时候,对INA226进行通信,但是INA226反馈数据却是上面那个图的内容,4FF和2FF,就算我给VCC提供什么样的电压,电压反馈数据都不改变,电流的也一样,刚开始我以为是芯片的问题,但是我尝试用我的另一块单片机对其进行扫描,扫到了INA226读取和写入的地址,因此INA226我确信是在工作的,I2C总线上拉电阻在OLED上,我在INA226的scl和sda没有接上拉电阻,而我的OLED0…
Hi !
我使用 INA226 來量測LED經過的電流(0A~3A),
設定
Configuration Register(00h) =0x4127
Calibration Register(05h) =0x0F0A
當LED在dimming時 ,LED電流非為0A的條件下,
INA226 會讀到電流為0A或8A,
Current Register(04h) = 0xFFF8 or 0 , 當 LSB=0.1221
請問在電路設計方面,
是否有方法可以改…
Hi TI专家
我想请教下,如下是我们产品用示波器测试出来的电流波形,我们想得到电流的有效值,请问我们想采用比如INA226等方案是否可行?
是否有其它方案可以推荐?谢谢!
老师们好!需要做个对LPDDR4的各组电压的电流测试,静态和高速运行不同状态的电流大小检测,电流范围uA级到1A左右,通信接口I2C或SPI,INA226合适吗
问题:发现INA226芯片采样口上串R FILTER电阻对采样精度有明显影响,但查看INA226EVM中也串了0Ω,所以建议串R FILTER电阻吗?
原理图:
测试电流值: