Hi
有2个问题,需要请教
1. 能否提供下面物料Tj(Operating junction temperature),供参考。
SN74LVC2T45DCTR
MAX3221EIPWR
TS5A23159DGST
TCA6424ARGJR
PCA9555PWR
CDCV304PWR
PCA9306DCUR
SN74AVC16T245DGGR
SN74LV123ADR
2. 如果PCB板温度为90度,上面IC能否使用。
Hi, Seasat
谢谢你专业技术的回复。
我认真查看过Datasheet,但还是有4颗物料,没有找到Tj值。 4颗料如下:
SN74LVC2T45DCTR |
TS5A23159DGST |
TCA6424ARGJR |
CDCV304PWR |
另外,像这些逻辑IC,工作在90度的高度下,我还有点问题想像你学习。
1. 因CPU造成PCB板温度高于90度,我以为PCB板温度也是环境温度,而商业级逻辑IC一般工作温度最高为85度,在这种工况下能使用吗?
2. 如果使用,损坏的风险会增加,另外还会影响IC的寿命。
Seasat,我这样理解是否正确。
PCB板的温度会比空气温度高一些。
这么高的温度,建议选用后缀带EP的。这些是增强型的
比如CDCV304的工作温度建议-40到85
而CDCV304-EP的工作温度建议-40到105度
如果超过温度使用。损坏的风险会增加,寿命受影响,同时性能也不保证