TI 部分器件Tj(Operating junction temperature)

Other Parts Discussed in Thread: CDCV304, CDCV304-EP

Hi

有2个问题,需要请教

1. 能否提供下面物料Tj(Operating junction temperature),供参考。

SN74LVC2T45DCTR
MAX3221EIPWR
TS5A23159DGST
TCA6424ARGJR 
PCA9555PWR

CDCV304PWR

PCA9306DCUR 
SN74AVC16T245DGGR 
SN74LV123ADR

2. 如果PCB板温度为90度,上面IC能否使用。

TI 部分器件Tj.docx
  • 有些芯片datasheet中会给出最大的结温不能超过多少,有些则没有。

  • 你上面的这些芯片在手册里都会有Tj标出的。

    能不能工作在90度的环境,要看你的工作电流是多大?再考虑温升,结温上升多少来决定的。

  • Hi, Seasat

    谢谢你专业技术的回复。

    我认真查看过Datasheet,但还是有4颗物料,没有找到Tj值。  4颗料如下:

    SN74LVC2T45DCTR
    TS5A23159DGST
    TCA6424ARGJR 
    CDCV304PWR

    另外,像这些逻辑IC,工作在90度的高度下,我还有点问题想像你学习。

    1.   因CPU造成PCB板温度高于90度,我以为PCB板温度也是环境温度,而商业级逻辑IC一般工作温度最高为85度,在这种工况下能使用吗?

    2.  如果使用,损坏的风险会增加,另外还会影响IC的寿命。

    Seasat,我这样理解是否正确。

  • 这几个物料的确没有写。但是他们的最大stroge温度都是150。那些标明Tj的stroge温度一样。

    所以我认为他们的Tj也应该一样。

  • PCB板的温度会比空气温度高一些。

    这么高的温度,建议选用后缀带EP的。这些是增强型的

    比如CDCV304的工作温度建议-40到85

    而CDCV304-EP的工作温度建议-40到105度

    如果超过温度使用。损坏的风险会增加,寿命受影响,同时性能也不保证

  • Hi, Seasat

    谢谢你的支持。

    非常感谢