特别提醒,软件默认参数下,采集的数据都大小是OK的。
1 基于mmWave Studio 02.01.00.00软件进行AD数据采集,软件默认参数采集出来的数据大小OK,但是做1维FFT后会出现如下现象:每一帧的第一个chirp信号幅值会比其它chirp信号的幅值整体偏高或偏低,幅值最大处的相位会比其他信号大或者小很多。这种现象造成的原因是什么?
2 自己配置一组参数如下,采集AD数据后,其1维FFT结果如下,每帧(CPI)的第一个chirp信号会凸出,为何会有如此现象?
3 按照如下参数设定,利用BPM,设置64组二相码,每帧里有64个chirp信号,循环1次,采样点数80,采集8帧,但是采集完后,数据只有80K,理论应该有640K,数据量不够,该如何解决。在此基础上,随意修改任何配置或者重新采集数据后,在output中出现RESP TIMEOUT现象。该如何解决,除非重启软件和板卡?