AWR1843+DCA1000数据采集大小不一致,结果分析异常,默认参数下采集数据是好的,出现RESP TIMEOUT

特别提醒,软件默认参数下,采集的数据都大小是OK的。

1 基于mmWave Studio 02.01.00.00软件进行AD数据采集,软件默认参数采集出来的数据大小OK,但是做1维FFT后会出现如下现象:每一帧的第一个chirp信号幅值会比其它chirp信号的幅值整体偏高或偏低,幅值最大处的相位会比其他信号大或者小很多。这种现象造成的原因是什么?

2 自己配置一组参数如下,采集AD数据后,其1维FFT结果如下,每帧(CPI)的第一个chirp信号会凸出,为何会有如此现象?

3 按照如下参数设定,利用BPM,设置64组二相码,每帧里有64个chirp信号,循环1次,采样点数80,采集8帧,但是采集完后,数据只有80K,理论应该有640K,数据量不够,该如何解决。在此基础上,随意修改任何配置或者重新采集数据后,在output中出现RESP TIMEOUT现象。该如何解决,除非重启软件和板卡?

  • 4 有时候采集数据后,在进行postproc后,会报错,关于MATLAB的一大堆错误,我自己重启软件后就可以了,想问下,其原因是什么?
  • 5 BPM中的TXoff   TXon  查资料显示,TXOFF为开始到Tx时的相位设置,TX ON为TX后的相位设置,为什么要在这两个时间段单独来设置,当Tx start time为0时,TXOFF起始就是idle time这个时间段的相位设置,为何要这样

  • 你好,

    frame的参数配置是有一些限制的,建议你看看文档Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices (

    在mmwave studio里面的有一个RampTimingCaculation的选项,里面提供的参数建议请参考。你自己配置的ADC start time/Ramp end time都太小了,建议加大后尝试。

  • 您好,感谢您的回复,之前已阅读过相关文档以及参数建议计算器,但因项目需求,Ramp end time要足够小,所以才自己设计的时间。
    回归我提出的第一个问题,默认参数下,为何每帧数据的第一个chirp信号采集的点的幅度会比其他chirp信号幅值要低或者要高一些?还有3/4/5这几个问题,可以单独帮忙解决下吗