Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, MMWAVEICBOOST
在这三个的板子连接中遇到的配置问题有点多,文档关于这套板子采集原始数据的说明比较少;
SOP选择的是sop mode 2 Development mode
问题一、boost的模式选择对连接的影响,有点困惑,请帮忙解答一下具体情况如下a和b,我想问我现在要用DCA1000抓取原始数据,
mmWave boost 要设置成STAND ALONE Mode还是DCA1000 Mode,如果设置成DCA1000 Mode,为什么load(4)半天下载不进去?
a、当设置如图 STAND ALONE Mode的时候 mmWave studio 2.0.0.2上连接正常,load(3)和load(4)下载正常
b、当设置如图 DCA1000 Mode的时候 mmWave studio 2.0.0.2上有时connect连接不正常
当连接上了load(4)半天下载不进去
问题二、SOP选择的是sop mode 2 Development mode,在保证radarss.bin和masterss.bin能下载进去的前提下,我设置mmWave boost 为STAND ALONE Mode。
在staticConfig配置时,我的芯片是IWR6843,所以channel config我设置为3TX4RX,如下图
由文档内容可知 4RX channel 对应 4 LVDS lanes,但是我在DataConfig中只能设置2 LVDS lanes:具体如下图
所以这里我只能选择lane1和lane2继续后面的操作,直到后面的操作依旧出现其他问题。
在SetUpDCA1000的时候显示以太网连接不上:
[14:09:44] ConnectRFDCCard Status: RRFDCCARD_SUCCESS
[14:09:44] Ethernet Cable is disconnected Please check.....!!!
上述问题请帮忙解答一下,或者哪里有文档详细介绍了IWR6843+mmWaveBOOST+DCA1000这套设备的采集原始数据配置流程