AWR1843+mmWave studio 2.1.0.0+DCA1000结果异常

Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

你好,很抱歉打扰到老师。

现象1:设置参数如下,均按推荐值进行设置,TDM方式,2发4收,采集AD数据,并通道分离,分别对8个通道做一维FFT(距离维fft),结果显示,有些通道的结果是正确的,有的通道结果错误,即目标所在的距离单元应为3,但有的通道做fft后的结果就为第1,或2距离单元,目标实际距离约为4.5米。

推荐值:

实际profile设置值:

chirp设置,0/2天线交替使能,完成TDM方式发射:

采集数据后分离通道后,对8个通道分别做一维fft(距离维fft):

x为采样点数

y为chirp信号的个数

z为db值

此图为其中一个通道的fft mesh图的xz显示,可以看出目标所在位置的距离单元为3

此图为其中另一个通道的fft mesh图的xz显示,可以看出目标所在位置的距离单元为2

其它通道就不一一列举了,总之就是8通道分别做完一维fft后,结果不一致。

以上为第一个问题。

问题2  用mmwave studio默认的参数,TDM方式后,做fft,其结果正确,8个通道目标位置均在第24单元格,但存在一个问题,距离单元中间位置处为何会凹进去,即使一发四收时,也会出现凹进去的现象。

问题3 我做多次实验,将带宽设置为240M时,其结果就是正确的,8个通道做fft后,峰值均在第7距离单元格,我自己判断,离0距离单元越远,其结果准确,因此前边的结果是否由于0距离单元影响而出现错误的呢?还有两级滤波器是否起作用了?为何0单元处的db值在有的通道高于目标所在的距离单元幅值

  • 你好,

    图片都无法显示,请再发一次。

    你提到的推荐值是什么?毫米波的参数配置应该根据你探测需要的最远距离/距离分辨率/最大速度/速度分辨率来配置的。不知道你是否有参考过下面的应用手册?
    www.ti.com/.../swra553a.pdf
    Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices
  • 你好,很抱歉打扰到老师。

    现象1:设置参数如下,均按推荐值进行设置,TDM方式,2发4收,采集AD数据,并通道分离,分别对8个通道做一维FFT(距离维fft),结果显示,有些通道的结果是正确的,有的通道结果错误,即目标所在的距离单元应为3,但有的通道做fft后的结果就为第1,或2距离单元,目标实际距离约为4.5米。

    推荐值:

    实际profile设置值:

    chirp设置,0/2天线交替使能,完成TDM方式发射

    采集数据后分离通道后,对8个通道分别做一维fft(距离维fft):

    x为采样点数

    y为chirp信号的个数

    z为db值

    此图为其中一个通道的fft mesh图的xz显示,可以看出目标所在位置的距离单元为3

    此图为其中另一个通道的fft mesh图的xz显示,可以看出目标所在位置的距离单元为2

    其它通道就不一一列举了,总之就是8通道分别做完一维fft后,结果不一致。

    以上为第一个问题。

    问题2  用mmwave studio默认的参数,TDM方式后,做fft,其结果正确,8个通道目标位置均在第24单元格,但存在一个问题,距离单元中间位置处为何会凹进去,即使一发四收时,也会出现凹进去的现象。

    问题3 我做多次实验,将带宽设置为240M时,其结果就是正确的,8个通道做fft后,峰值均在第7距离单元格,我自己判断,离0距离单元越远,其结果准确,因此前边的结果是否由于0距离单元影响而出现错误的呢?还有两级滤波器是否起作用了?为何0单元处的db值在有的通道高于目标所在的距离单元幅值

  • 您好,我已重新上传了一次,希望快速得到回复
  • 你好,

    建议选择99%的设置,并且增加一些时间上的余量。然后再尝试一下。
  • 您好,之前试过99% setting,结果无改变
  • 你好,

    按照你的配置,你使用的扫频带宽太小,距离分辨率=c/2B,大概是2.5米。你的最大探测距离又很大有250米。
    请问你的FFT做的是多少点的?看你的图是小于80点的。所以每个range bin代表的距离范围是很大的。

    而TI默认的参数据距离分辨率较小,1DFFT做的256点的FFT,最远距离也不是很远,每个range bin代表较小的范围,就可以比较精确的提供目标信息了。
  • 我设置的采样点数为86,直接用MATLAB做的fft,初次之外,按目前参数,只能说距离分辨不够精细,但是按理论,8个通道做完fft结果应该是一致的,但现在出现了不一致。此问题会让我不敢往下继续进行,因为相当于第一步就有问题了。
    另,上述表述中的问题2,问题3可以针对性帮我解答下么,还有AWR1843芯片,最远的距离是多少
  • user6316470 说:
    我设置的采样点数为86,直接用MATLAB做的fft,初次之外,按目前参数,只能说距离分辨不够精细,但是按理论,8个通道做完fft结果应该是一致的,但现在出现了不一致。此问题会让我不敢往下继续进行,因为相当于第一步就有问题了。

    如果你matlab里做1024点FFT,有改善么?

    距离分辨率太差,也会影响距离精度。

    user6316470 说:
    还有AWR1843芯片,最远的距离是多少

    建议参考https://dev.ti.com/mmWaveSensingEstimator

  • 您好,需要探测距离300米,所以带宽需要小,要不然IF就大于10M了,这也是距离分辨率大的原因,我感觉分辨率细一些,做完fft后目标所在的range bin会大一些,即离0距离单元远,结果就正确,但是本质原因是什么?
    另为何默认参数的中间距离单元的幅值会凹进去
  • 期待您的回复
  • 你好,

    对于问题2,请问你是在暗室里测试的么?如果不是,请问你的测试环境里面相关凹进去对应的距离上是什么?
  • 您好,我是在暗室测试的
  • 还有,就目前的测试,分离出的8个通道做一维fft后为何结果不一致,这很难想通,该注意的参数设置也注意到了,问题依然存在,我们的需求就是远距离(300米),因此带宽会小(约75M),要不然IF就超过了10M,对AWR1843来说
  • 你好,

           你的第一个问题:因为你的波形配置目标对应的IF已经落在HPF的截止频率范围内了,导致目标反射的能量大部分都被HPF过滤了,所以目标检测的Index不准确。

    目标IF = 3/86 * 10MHz = 348KHz

          而HPF的截止频率现在配置为175KHz和350KHz, 任何的波形设置都要保证期望目标对应的IF在HPF截止频率范围外。

     

          你的第二个问题:1D-FFT中间发现凹陷的问题,我这边没有遇到过。建议你换一个短距离的波形配置,在暗室中再测试一下。或者把你的雷达直接拿到室外,

    找个空旷的地方去测试一下底噪。应该不会有这种问题的。

    谢谢!

  • 感谢您的回复,第三个问题可以帮忙先解答下吗,为何做完fft后前几个距离单元db值会那么高,怎么感觉滤波器没怎么起作用呢,看别人用1642采的数据,前几个距离单元db值都是向下走的趋势,压下来的感觉
  • 期待得到回复