你好,很抱歉打扰到老师。
现象1:设置参数如下,均按推荐值进行设置,TDM方式,2发4收,采集AD数据,并通道分离,分别对8个通道做一维FFT(距离维fft),结果显示,有些通道的结果是正确的,有的通道结果错误,即目标所在的距离单元应为3,但有的通道做fft后的结果就为第1,或2距离单元,目标实际距离约为4.5米。
推荐值:
实际profile设置值:
chirp设置,0/2天线交替使能,完成TDM方式发射:
采集数据后分离通道后,对8个通道分别做一维fft(距离维fft):
x为采样点数
y为chirp信号的个数
z为db值
此图为其中一个通道的fft mesh图的xz显示,可以看出目标所在位置的距离单元为3
此图为其中另一个通道的fft mesh图的xz显示,可以看出目标所在位置的距离单元为2
其它通道就不一一列举了,总之就是8通道分别做完一维fft后,结果不一致。
以上为第一个问题。
问题2 用mmwave studio默认的参数,TDM方式后,做fft,其结果正确,8个通道目标位置均在第24单元格,但存在一个问题,距离单元中间位置处为何会凹进去,即使一发四收时,也会出现凹进去的现象。
问题3 我做多次实验,将带宽设置为240M时,其结果就是正确的,8个通道做fft后,峰值均在第7距离单元格,我自己判断,离0距离单元越远,其结果准确,因此前边的结果是否由于0距离单元影响而出现错误的呢?还有两级滤波器是否起作用了?为何0单元处的db值在有的通道高于目标所在的距离单元幅值