最近做了一块DRV8432电机驱动模块,48V供电,驱动小功率电机正常,驱动大功率电机时(空载,电机内阻0.5欧姆)当模块通电然后连接电机后模块正常工作,当先连接电机,然后上电瞬间驱动烧毁,想问下烧坏的原因,哪些措施可以避免?
您好,烧掉通常是设置不当造成的。
请问是使用CBC还是OCL模式,电流保护设置点是多少?
VM电容大小?是否安装离芯片够近
如果能给出部分电路图就更好查找问了。
谢谢!
工作模式M1 0 M2 1 M3 0 1 PFB Parallel full bridge with cycle-by-cycle current limit,
AB桥并联 CD桥并联 CD输入信号接地 AB信号分别控制两个并联桥
采样电阻47K,即保护电流5.8A
VM电容 0.1uf/100v 靠近芯片安装的
电路参考手册上面的没什么改动
给PWM信号且芯片上电工作,然后接入电机正常使用,电机可以正反转,加减速
然后换成给PWM信号,事先连接好电机,再上电芯片就在上电瞬间烧了
芯片供电电路中有个MOS管开关电路,用于切断电源的。默认是将MOS管导通,相当于接了跟导线,(导通电阻8毫欧)问题应该不在这
VM电容一共是多少,如果只有.1u 是一定不行的,这样会造成大电流变化时,VM引脚电源大幅波动,在启动和短路情况下甚至会低过芯片正常供电电压,从而失控。
DRV8432看电流大小来,需要至少470u到2200u的电源电容,并且和0.1u,及1u等并联同时靠近芯片安放。