Hi 您好:
我做了一个电路,用来采样一氧化碳浓度。
遇到问题是:输出数值不符合预期,并且一氧化碳响应速度很慢,通气后大概4分钟才达到稳定。
上电后大概半小时才能达到数值稳定。
----------
具体电路参数如下:
外部参考电压:3V
供电电压:3.3V
寄存器配置如下:
-----
软件配置如下:
3电极模式; 内部FET不短接;
外部参考源, TIA同向输入端是20%的参考源, 0.6V
增益:7k, 采样电阻10R
图片好像没传上来,我再传一遍。
WE 与 RE 间的是个PMOS,在模块断电时,有200R的电阻,用来放掉WE和RE之间的电荷,防止传感器极化。
坐等回复