Hi 您好:
我做了一个电路,用来采样一氧化碳浓度。
遇到问题是:输出数值不符合预期,并且一氧化碳响应速度很慢,通气后大概4分钟才达到稳定。
上电后大概半小时才能达到数值稳定。
----------
具体电路参数如下:
外部参考电压:3V
供电电压:3.3V
寄存器配置如下:
-----
软件配置如下:
3电极模式; 内部FET不短接;
外部参考源, TIA同向输入端是20%的参考源, 0.6V
增益:7k, 采样电阻10R
lmp91000_set_modecn(LMP91000_FET_SHORT_DISABLED|LMP91000_OP_MODE_AMPEROMETRIC);
lmp91000_set_refcn(LMP91000_REF_SOURCE_EXT|LMP91000_INT_Z_20PCT|LMP91000_BIAS_SIGN_POS|LMP91000_BIAS_12PCT);
lmp91000_set_tiacn(LMP91000_TIA_GAIN_7K|LMP91000_RLOAD_10OHM);
-------------------------
已经确认的点:
所有寄存器读写都正常,写入后再读出与写入一致;
TIA电压测试:不接一氧化碳探头时,输出0.6000V,数值稳定上下0.2mV左右变化, (3.V * 20%)符合预期;
传感器偏压测试:短接RE和CE时,测量WE(红表笔)对CE(黑表笔)电压:0.358V, 设计是0.360V, 符合预期。
一氧化碳传感器(CO-AM),极化时间也够长。
-------
测试数据:
接好传感器后,输出为3.0V, 经过超过20分钟的极化,数值稳定在:1920mV作用,还在缓慢下降。
通入300ppm的一氧化碳,经过超过4分钟的等待,(期间数值缓慢下降),数值在1311mV上下,还在缓慢下降。
请专家帮忙看下问题出在哪?
多谢