Other Parts Discussed in Thread: IWR1443
关于IWR1443,有几个问题求大神指点:
1. 3发4收是可以编程控制的吗?比如在某一个时刻指定TX1发射RX1接收其它关闭,下一个时刻指定TX2发射RX2接收其它关闭。还是说控制是受限的?
2. 如果3发4收是可以编程控制的,那么通道切换的时间是多少?比如从TX1发射切换为TX2发射需要多长时间?
3. FMCW模式支持哪些?线性调频连续波?步进频连续波?可都支持?
4. 线性调频连续波的线性调频速度是否可调,可调范围是多少?步进频连续波频点切换速度是多少,最小步进频率是多少?
5. 辐射信号的相位可以编程控制么?初始相位可以指定为固定值,或者延续之前的相位么?
6. 多片级联的时候,片间的相位可以同步么?
7. 输出功率12dBm是固定值么?可以编程衰减么?