关于IWR1443,有几个问题求大神指点:
1. 3发4收是可以编程控制的吗?比如在某一个时刻指定TX1发射RX1接收其它关闭,下一个时刻指定TX2发射RX2接收其它关闭。还是说控制是受限的?
2. 如果3发4收是可以编程控制的,那么通道切换的时间是多少?比如从TX1发射切换为TX2发射需要多长时间?
3. FMCW模式支持哪些?线性调频连续波?步进频连续波?可都支持?
4. 线性调频连续波的线性调频速度是否可调,可调范围是多少?步进频连续波频点切换速度是多少,最小步进频率是多少?
5. 辐射信号的相位可以编程控制么?初始相位可以指定为固定值,或者延续之前的相位么?
6. 多片级联的时候,片间的相位可以同步么?
7. 输出功率12dBm是固定值么?可以编程衰减么?
user6616566 说:1. 3发4收是可以编程控制的吗?比如在某一个时刻指定TX1发射RX1接收其它关闭,下一个时刻指定TX2发射RX2接收其它关闭。还是说控制是受限的?
除了三发不能同时,其他是可以灵活配置。
user6616566 说:2. 如果3发4收是可以编程控制的,那么通道切换的时间是多少?比如从TX1发射切换为TX2发射需要多长时间?
连续的chirp里可以在不同的chirp使能不同的TX,切换时间请参考参数配置的idle time/ADC start time。
user6616566 说:3. FMCW模式支持哪些?线性调频连续波?步进频连续波?可都支持?
通常指的是线性连续波。你可以参考chirp配置文档,看看能否配置成你需要的步进频连续波?
user6616566 说:4. 线性调频连续波的线性调频速度是否可调,可调范围是多少?
请参考芯片的数据手册,最大100 MHz/μs
user6616566 说:5. 辐射信号的相位可以编程控制么?初始相位可以指定为固定值,或者延续之前的相位么?
对于IWR1443,只有0/180读两个相位可调(BPM)
user6616566 说:6. 多片级联的时候,片间的相位可以同步么?
IWR1443不支持级联。需要级联,请参考AWR2243P,芯片间通过20G本振同步。
user6616566 说:7. 输出功率12dBm是固定值么?可以编程衰减么?
可以,在profile里可以配置TX power的backoff。