小白求问IWR1443灵活性问题

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

关于IWR1443,有几个问题求大神指点:

1. 3发4收是可以编程控制的吗?比如在某一个时刻指定TX1发射RX1接收其它关闭,下一个时刻指定TX2发射RX2接收其它关闭。还是说控制是受限的?

2.  如果3发4收是可以编程控制的,那么通道切换的时间是多少?比如从TX1发射切换为TX2发射需要多长时间?

3.  FMCW模式支持哪些?线性调频连续波?步进频连续波?可都支持?

4.  线性调频连续波的线性调频速度是否可调,可调范围是多少?步进频连续波频点切换速度是多少,最小步进频率是多少?

5.  辐射信号的相位可以编程控制么?初始相位可以指定为固定值,或者延续之前的相位么?

6.  多片级联的时候,片间的相位可以同步么?

7.  输出功率12dBm是固定值么?可以编程衰减么?

  • 1. 3发4收是可以编程控制的吗?比如在某一个时刻指定TX1发射RX1接收其它关闭,下一个时刻指定TX2发射RX2接收其它关闭。还是说控制是受限的?
    任意控制
    2. 如果3发4收是可以编程控制的,那么通道切换的时间是多少?比如从TX1发射切换为TX2发射需要多长时间?
    编程好chirp后,切换时间你可以理解为us级
    3. FMCW模式支持哪些?线性调频连续波?步进频连续波?可都支持?
    线性调频连续波
    4. 线性调频连续波的线性调频速度是否可调,可调范围是多少?步进频连续波频点切换速度是多少,最小步进频率是多少?
    可调,最大100MHz/us。步进不需要你手动设置。设置斜率及扫频时间即可。
    5. 辐射信号的相位可以编程控制么?初始相位可以指定为固定值,或者延续之前的相位么?
    IWR1443仅支持0、180度调制。
    6. 多片级联的时候,片间的相位可以同步么?
    1443不支持级联。
    7. 输出功率12dBm是固定值么?可以编程衰减么?
    可编程衰减。

    其他问题,请参考文档software-dl.ti.com/.../mmwave_dfp_user_guide.pdf
  • user6616566 说:
    1. 3发4收是可以编程控制的吗?比如在某一个时刻指定TX1发射RX1接收其它关闭,下一个时刻指定TX2发射RX2接收其它关闭。还是说控制是受限的?

    除了三发不能同时,其他是可以灵活配置。

    user6616566 说:
    2.  如果3发4收是可以编程控制的,那么通道切换的时间是多少?比如从TX1发射切换为TX2发射需要多长时间?

    连续的chirp里可以在不同的chirp使能不同的TX,切换时间请参考参数配置的idle time/ADC start time。

    user6616566 说:
    3.  FMCW模式支持哪些?线性调频连续波?步进频连续波?可都支持?

    通常指的是线性连续波。你可以参考chirp配置文档,看看能否配置成你需要的步进频连续波?

    user6616566 说:
    4.  线性调频连续波的线性调频速度是否可调,可调范围是多少?

    请参考芯片的数据手册,最大100 MHz/μs

    user6616566 说:
    5.  辐射信号的相位可以编程控制么?初始相位可以指定为固定值,或者延续之前的相位么?

    对于IWR1443,只有0/180读两个相位可调(BPM)

    user6616566 说:
    6.  多片级联的时候,片间的相位可以同步么?

    IWR1443不支持级联。需要级联,请参考AWR2243P,芯片间通过20G本振同步。

    user6616566 说:
    7.  输出功率12dBm是固定值么?可以编程衰减么?

    可以,在profile里可以配置TX power的backoff。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。