• 购买渠道求助

       本人想买一套ti的设备,之前在国内代理商买过一次,坏了之后代理商和ti官方都不给保修。

       现在还要买一套,不在官方买是因为学校在黑名单,代理商又不保修。

       希望有人能指点一下

  • AWR1642获取range fft时,从obj->fftOut1D或者obj->radarCube中输出的数据异常

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

    AWR1642获取range fft时,从obj->fftOut1D或者obj->radarCube中输出的数据异常,是不是因为一帧数据处理(MmwDemo_interFrameProcessing函数)结束后,原来存储range fft的空间被覆盖了?

  • AWR1642提取点云数据

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

    你好,请问我希望通过PC的串口直接读取AWR1642点云数据要怎么做?下载sdk还是别的代码。

  • AWR1843BOOST输出原始ADC数据

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM, IWR1843BOOST

    我们在使用TI的毫米波雷达套件,型号是AWR1843BOOST+DCA1000EVM,想输出原始的四路ADC数据,按照操作了一遍,没输出成功。

    想问下:

    1.我们目前只需要输出四路raw adc data,需要看哪几个手册。我想看下我们有没有哪里遗漏了。

    2.是不是烧录好了C:\ti\mmwave_automotive_toolbox_<版本号>\labs路径下对应DEMO里…

  • RE: mmwave demo visualizer无法连接AWR1642boost设备

    请看一下您用的mmwave SDK 版本是否和您用的AWR1642boost ES版本一致。
  • mmwave demo visualizer无法连接AWR1642boost设备

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

    mmWave_Demo_Visualizer在serial port配置完成后,XDS110 class application/user uart一直显示waiting for data(XDS110 class auxiliary data port已连接)。请问大家,这是什么情况呢?

  • RE: AWR1642BOOST供电问题

    板子应该没有问题,昨晚换了稳压电源后可以正常启动点亮了。
  • RE: AWR1642BOOST供电问题

    板子应该没有问题,昨晚换了稳压电源后可以正常启动点亮了。
  • RE: AWR1642BOOST供电问题

    你好,

    我还是比较怀疑是你的板子有问题。请问单独使用AWR1642BOOST是否有同样的问题?还是问题只出现在AWR1642bOOST+DCA1000EVM两块板子连在一起工作的情况?
    如果是前者,请测量一下AWR1642BOOST电源对地电阻。
    如果是后者,请测量一下DCA1000EVM电源对地电阻。
  • RE: AWR1642BOOST供电问题

    是的,每次第一次启动使用的好好的,再次启动电源适配器就坏了,已经坏了两个。如果是板子坏了,那么第二次应该无法启动使用。目前未发现板子有任何异常,DS2/4未见灯亮!
  • RE: AWR1642BOOST供电问题

    电源参数是符合要求的,您目前是每一次启动,电源就不能用了?还是板子启动有问题,DS2和DS4亮了吗?
  • RE: AWR1642在debug模式下打开srr_visualization.exe报错

    请确认一下您的AWR1642Boost板子上的标签是否时ES2.0版本的?
  • AWR1642在debug模式下打开srr_visualization.exe报错

    Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1642BOOST, AWR1642

    你好,我在使用AWR1642Boost在debug mode调试short_range_radar,各软件版本分别是:CCS7.4,mmwave_automotive_toolbox_3_1_0,mmwave_sdk_02_00_00_04,Matlab Runtime2017a(9.2),

    按照C:\ti\mmwave_automotive_toolbox_3_1_0\labs…

  • RE: AWR1642BOOST供电问题

    没有明白你的意思,我用的电源参数有问题吗?5V/3A还不够吗?
  • RE: AWR1642BOOST供电问题

    电源要求5V,电流不小于2.5A。以下链接的blog参考看一下。
    e2echina.ti.com/.../dca1000evm
  • AWR1642BOOST供电问题

    Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1642BOOST

    AWR1642BOOST接上DCA1000EVM后,只对AWR1642BOOST用5V/2.5A电源适配器供电,启动一次然后适配器就不能用了;怀疑电流过载,换了3A的,但同样如此。请各路高人指点,到底应该用什么样的电源才能正常使用呢?或者可以提供相关电源的品牌或者数据支持吗?

  • 请问AWR1642使用mmWave_Demo_Visualizer界面展示和使用Matlab Runtime打开gui/srr_visualization有什么区别?

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642

    TI设计师你们好,关于TI产品使用GUI界面有个问题想请问一下。

    目前使用的产品是AWR1642Boost调试short_range_radar,各软件版本分别是:CCS7.4,mmwave_automotive_toolbox_3_1_0,mmwave_sdk_02_00_00_04,Matlab Runtime2017a(9.2),mmWave_Demo_Visualizer_3.4.0…

  • 如何自行编写程序启动AWR1642,并记录数据?

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, AWR1642

    我正在使用AWR1642BOOST的demo程序,我现在希望给传回的每个packet都打上时间戳,因此我希望绕过demo visualizer,自己编写程序来启动、记录。

    我尝试过保存demo visualizer的配置文件,然后通过UART串口发送,代码如下:

        def send_message(self,filename):
            file=open(filename)
            message=file…
  • 如何计算 range-azimuth-Doppler heatmap?

    Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

    我目前正在使用AWR1642boost,希望得到range-azimuth-Doppler heatmap。

    我看到UART返回的数据里有range-azimuth heatmap和range-doppler heatmap两类,Demo Visualizer里也有对range-azimuth、range-velocity的图形化表示,但是缺少azimuth-velocity热图,请问visualizer的源码里有相应的函数吗…

  • RE: 无法获取AWR1642BOOST温度报告

    这个问题应该跟sdk版本关系不大,跟帧率应该也没关系,我在运行测试代码时可以获取温度,对比我使用的demo,原始代码在MSS里,没有对mmwavelink进行初始化,而是在DSS里进行的初始化,而测试代码进行了初始化,所以,在MSS里增加一对mmwavelink初始化函数即可,这个函数在DSS和测试代码上都有,只有一行代码。
  • RE: 无法获取AWR1642BOOST温度报告

    Lee,

    感谢更新状态。请问能分享一下问题是如何解决的吗?
1 2 3 4 5 »