LM4F232H5QD那个闪灯的例程用MDK怎么把断点设到开灯关灯时,有一个总是不停?
用的评估板,ssi1接了flash,其中SSIFss接了flash的片选,在与flash通讯时,片选是需要控制的。已经把这个IO配置成了SSIFss,请问它的电平由谁控制?谢谢
源代码在附件中,电路硬件有加上拉电阻,程序来源于深圳捷斯威
如题,我在LM4F232Q5HC上,在用CPU和DMA同时读写UART的情况下,DMA完成传输的时间,与DMA单独读写UART传输相同数据量的时间,是一样的。
原来我的理解是DMA和CPU同时作为AHB-lite的master,在通过AHB-APB桥访问外设是,不但会竞争AHB-lite,也会造成APB的分时访问。两个master一起访问外设时一定会造成其中某一个master慢下来。但是从实验结果来看,两个master都不受影响,这是为什么呢?
还求高手解释啊!!
C:\StellarisWare\boards\ek-lm4f232\usb_dev_serial 程序使用两个USB口来模拟串口,一个收,一个发,使用不便。请问如何修改为使用单串口就可以收发???不要告诉我去单步跟踪,我已经这么做了,找不到发送的语句。请问如何修改??
现在弄到块LM4F232的板子,但是没有仿真器,现在有两个问题:
1. LM3S8962开发套件自带的TI 仿真器是否能够仿真该CORTEX M4的芯片?如何能,该如何操作?
2. 我看到说JLINK可以仿真M4的芯片,但是它内部并没有内置对LM4F232芯片的支持,所以如果想用JLINK调试的话该如何进行?谢谢
大家好,
我使用的是TI官方的EK-LM4F232H5QD评估板,遇到了以下两个问题。
1、其中PD4(AIN7)外接电池进行AD采样测试,电池电压1.528-1.533V左右,当设置参考电压为内部参考电压时,采样值在1827-1924,1.528/3.3*4096=1896左右,设置为外部3V参考电压时,采样值还是和内部参考电压值时差不多?为什么不是1.528/3*4096=2086左右呢?还是我的代码有问题呢(用的官方ADC例程)?更换为外部3V参考电压仅增加了红色区域的代码。请问要如何使用外部3V参考电压呢…
1. 我们用了一下,好像是有点问题的。
2. JLINK是支持LM4F232的,因为我的JLINK已经是更新过驱动的,不能确定老版本的JLINK是否支持。这个与M3的没什么大的区别,你也可以考虑使用S-LINK TI的专用仿真器。 详情可参考以下网址:
1、LM4F232可以在SYS BIOS下使用吗?有没有人具体使用过。
2、根据创建工程的指导,用SYS BIOS 模板键了一个工程。发现不可以使用。是不是需要设置哪些内容?
3、根据使用手册,好像不需要修改什么。我还没有开始加自己的程序
我在使用LM4F开发板基于keil4软件调试程序的时候,我在用单步执行的时候,显示位置的黄色光标总是会出现跳过几句语句执行,然后又会返回前面跳过去的未执行的语句。
而且在做数学运算时,总是会出现2.121995791459e-314这样的错误的数据
因为是初次使用,很多地方不明白,还请费心解释下。谢谢
我在TI的LM4F232开发板上,用XDS100V2进行JTAG调试,用了开发板10PIN端子。连接了 3.3V GND TMS TCK TDI TDO REST这几个信号。连接测试部成功。以下为测试报告
我现在在用的CM4是LM4F232H5QD和LM4F232H5QC,但是这两款芯片在Keil MDK4环境下,都没有很好的外设simulation的支持。
也就是说,我选择建立这两种芯片的工程时,在debug模式下,Keil的菜单栏Peripherals,只能显示出Core Peripherals,但是I2C,UART,ADC,GPIO等外设模块是没有的。
当我选择建立LM3S8962工程时,在debug模式下,支持的外设种类就很多了…
uC/OS2.52虽然老迈,但考虑到它毕竟是通过了严格测试的稳定的RTOS,于是小弟最近就在LM4F硬件环境下移植uC/OS2.52。
目前小弟手头有一块LM4F232评估板和一个uC/OS2.86在评估板上移植的参考例程。不过v2.52与v2.86差别较大,一连倒腾了几天,至今仍未能编译通过。小弟特此向社区的高手求助,望高手给予指点,小弟顿首!
看了LM4F232的bootloader过程,没有看懂,麻烦专家介绍下LM4F232从上电到加载应用程序到SRAM中的过程!!
最好说明清楚CPU运行的是哪里的程序,程序从哪里拷贝到哪里,什么情况下需要更新程序等?