This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【活动结束】您的感受,我们倾听!

Other Parts Discussed in Thread: TPS65178, CC1100, CC2500, CC2591, CC2530, LM3S811, AM3352, DIR9001, PCM1794, TL494, ADS1198, MSP430F5418, UCC28060, UCC28810, LM3404, LM3423, LM3421, LM3402, TMS320VC5509A, INA333, TLV5616, ADS7818, MSP430F169, ADS1115, Z-STACK

TI官方技术社区已经运行一年多了,感谢一直以来您对TI社区的关注。

过去一年有不少朋友发贴告诉我们对社区的建议、意见和感受。我们希望在一年的开始,再听听大家的声音。

活动时间: 即日起 - 3月15日

活动内容包括: 

- TI FAE支持的成功案例

- 使用社区功能的经验分享

- 对社区的友好建议、意见和期望

获奖要求:

- 最好图文并茂

- 分享文字50字以上

- 请跟贴发表

奖品:

- 优秀分享奖5名:金士顿8G U 盘

- 感恩分享奖(除优秀分享奖外,符合获奖要求的朋友): 社区超厚笔记本 (画图设计真好用!)

 

 

注: 我们愿意倾听您的建议和感受,但如果仅仅是抱怨,甚至使用不文明的语言,我们将随时删贴。谢谢理解!

  •    作为一名在校的学生,首先感谢TI公司对我们学生学习的大力支持,比如样片的申请,支持主办省级的电子设计大赛,比较好的地方是,在这里可以比较系统的找到相关资料,TI辛勤的工程师往往会对某个产品的资料汇总,并置顶,方便大家查看。

      感觉有点不足的地方是,大家在这里交流技术问题比较少,讨论发一些资料较少,对我们现在大学生学习电子设计的知识较少,建议开辟一个专区,放一些比较浅的知识,便于我们大学生在电子方面的学习。论坛中有些知识比较深奥,不容易入门。

          在此感谢大家对我们问的一些简单问题的解答。。。

  • 对于混论坛的人来说,能实际地帮工程师解决问题,这是最好的用户体验,这点德仪论坛确实做的不错,希望能有更多的工程师参与到论坛的讨论中提高论坛的专业度。另外,个人觉得论坛应该增加分享,主要是工程师的设计以及调试的分享,让论坛的工程师有更多的受益。

  • 首先感谢TI全面的技术支持,在我做研究生课题期间接触最多的就是TI的产品,且申请样片很顺利,服务很好。在我使用TI某个芯片时,阅读技术文档是必须的,还愿意在技术社区里跟大家交流使用心得,更想看到相关的案例,希望在TI技术社区能多分享一些,为鼓励大家积极参与,建议采取一些激励措施。最后,祝愿TI官方技术社区越办越好,更多人能在这里得到帮助。

  • 首先感谢TI全面的技术支持,在我做研究生课题期间接触最多的就是TI的产品,且申请样片很顺利,服务很好。在我使用TI某个芯片时,阅读技术文档是必须的,还愿意在技术社区里跟大家交流使用心得,更想看到相关的案例,希望在TI技术社区能多分享一些,为鼓励大家积极参与,建议采取一些激励措施。最后,祝愿TI官方技术社区越办越好,更多人能在这里得到帮助。

  • 我是一名在校大学生,对MCU颇感兴趣,在过去的一年里,主要以学习TI的16位低功耗MSP430系列MCU和32位Cortex-M3 Stellaris系列为主,在学习过程中论坛社区的作用非同小可,帮我解决了学习中的疑惑,从各个方面都给与了极大的帮助。

    - TI FAE支持的成功案例 :

                                                    在学习过程中遇到的问题,通过论坛搜索或者发帖提问的方式,最后都会得到解决,论坛上的专业人士都很热心,也很有耐心。通

                                                    过去年的努力,也参加了不少电子设计类竞赛,这些参赛经验对我来说是一笔巨大的财富,同时也感谢论坛的帮助。

    - 使用社区功能的经验分享:

                                                      当遇到不能解决的问题的时候,一般先在论坛里搜索一下,看看有没有遇到类似问题并解决了的,如果有,可以参照着解决一下,

                                                      如果还是不行,就可以自己发帖跟大神求助,我在学习过程中非常享受解决问题的 这个过程,这也是积累知识的必要途经。

    - 对社区的友好建议、意见和期望:

                                                                由于还是处于新手期,才疏学浅,建议意见就不必了,就是希望社区能够在新的一年里越来越好,让更多的人参与到互动学

                                                               习与 互相帮助之中。附带一幅帮老师画的TI-launchpad扩展板的3D效果图。水平有限,多多包涵。

  • 我对论坛的观点是“

    1论坛的打开的速度太慢了,有时候还得等好长的时间才能打开自己想要的网页,而且出现跳转现象比较明显的

    2 希望为比较流行的片子单独开个版块,便于查找的。

    当然论坛的的资料是比较全面比较权威的,这是其他论坛所不能比拟的的,

    很多的问题都能在这找到,。感谢在线支持社区

  • 用了Ti的芯片好几年了。申请样片很方便,最近做毕设好多新片都是申请的。Ti的这个论坛也不错,犯错误也能很及时的得到回复,也可以看到别人出现类似错误来找到答案。我觉得很好,再接再厉。支持TI。

  • 上研究生才开始接触硬件电路设计,不可避免的开始关注TI,去年帮学校实验室做了DSP实验系统,下图为做DSP的实验系统,DSP为TMS320VC5509A,由于时间和成本问题,核心板是买的,液晶和键盘是在核心板基础上扩展的,也是有一定难度。虽然比较粗糙,但毕竟也是成果。

    对于TI技术社区,我认为大部分问题是电路基础问题,可以分类汇总。还有一部分问题是开发者没有仔细阅读芯片DataSheet或是电路焊接问题,电路现象本身就是正确的。

    建议 定期开展某一类芯片在线视频培训和问题集中问答。

  • 希望社区能够举办一些视频会议之类的活动,讲解一下具体的产品开发以及相关的技术问题。

    社区的搜索功能是真的不错,利用这个搜索功能我发现了很多的相似的问题,有利于我能及时的

    解决问题的。

    这个提示框也不错,能够找到最新最热的问题

    我是经常通过这个来查看有什么好的东西的,感谢FAQ.

    最期待看到的是下面的东西,因为ti是我向往的地方,等着毕业我想去呀!

    看看下面的图片,这可是淘宝人的最爱的。

    更重要的是这个的

    可以节约我们学生的开支,增加对ti产品的了解,也方便后续项目的开发的。

    最后一句感谢社区,感谢社区的管理员,感谢社区的每一个兄弟朋友的!

  • TI的产品一直比较好用,电源管理的芯片用的比较多一些,TI社区虽然运行1年了,但是还是来得比较少,因为上面的资源相对来说少一些,对于一些问题还是习惯于直接等于TI官网来查找,或者直接与TI的FAE联系。以后会更多的关注TI社区的发展,争取尽量多的在社区发帖回帖,让我们这些使用TI产品的战友有一个共同探讨的平台。当然希望TI也能够有有更多的管理员来维护好基本秩序,同时通过组织一些活动,让大家参与进来,有话题,才能有人气。

  • 1、一直很感激TI,没有TI可以说就没有我的电子成长!而在TI技术支持社区,我也得到了很多的帮助。

    2010年大二伊始便在实验室学长的指导下,进入了TI 的官网,什么放大器、模数转换器等产品一一俱全,把我看懵了,我的水平还停留在模电书上的普通运放上面呢。于是,我与TI的缘分从此结下。那时候TI技术支持社区还没建立,很多问题自己搞不懂,十分纠结。只能询问学长或者在其他网站上搜寻资料。这样蛮无助的感觉一直持续到2011年,忘了何时发现了社区的建立了,只记得十分高兴。每当遇到问题时,我自己无法解决时,我都会上社区里搜索答案,十分高兴的是很多都是有FAE老师已经回答了的相关问题的答案,实在没有时才发帖来麻烦FAE老师来给予帮助。

    记得去年11月那会,我因为单电源的INA333使用问题不太懂,于是发帖问老师,原以为要等一两天,没想到当天下午便有老师给出很好的答复了。真的很感谢。

     

    2、关于使用社区的想法:

    1)为了减小FAE工程师老师的工作量以及自己迅速获取所需要的信息,我一般是先在社区里搜索有没有相同或类似的问题,如果有答案,我就不会去发帖麻烦FAE老师的。所以,我建议大家也这样。

    2)觉得比较可贵的是问题得到答复后会有邮件提醒的功能,这个非常好,希望能保持下去;

    3)其他网站如EDNCHINA 或与非网等会有每日精华内容 提醒的,所以我建议社区可以每天把FAE老师回答得比较好的典型问题或者精彩答复 这些内容罗列出来,可以安排成“每日问答精华”,或者“每周问答精华”,一方面呈现在社区首页,让大家一登陆社区即可了解,另一方面,可以连同TI最新的产品或新闻等内容一起,编辑成邮件,发送到我们的邮箱,如此,我们肯定会第一时间了解到社区的动态了。社区就更活跃了。

    4)我发现很多时候,问题的提出绝不部分都是FAE老师给予解决的,其他用户给出意见或想法的很少哎。我想,这与机制、用户热心程度有关。如果,能加入激励机制就比较好了,比如说回复别人帖子能得到多少积分,然后这些积分在累加到一定程度了就可以换取什么礼品等。ADI在电子工程专辑中就是这么搞的,我觉得,咱们社区可以参考一下是吧。鼓励大家发言,不管内容正确与否,一定是个好事。

    (5)我们很多问题,其实归纳起来不外乎两个:电路与程序。所以,我建议,FAE老师或者社区管理员可以成立两个版块,分别是经典电路与程序。电路板块是让大家在参考datasheet的同时可以参考社区里的经典电路,这些经典电路的来源可以来自于FAE工程师日常工作实验所得,可以来自于社区用户自己上传总结,也可以来自于问答后所得。至于程序版块,则可以来自于TI官网上给的参考例程(我发现很多用户是不懂得如何寻找例程的哦)。可以来自于FAE工程师辛苦工作结晶,更可以来自于网友的上传分享。我想,有了这两个版块,如此大家肯定可以少走很多弯路的O(_)O~

     

    5)有些比较怪的问题,也许一时半刻没经过实验很难得到比较好的解决,所以,管理员可以成立“疑难杂症”版块,让多个FAE来给予大家建议,也让其他用户来发表自己的见解,这样就基本不会有解决不了的问题了。

     

    3、我的TI缘分

    去年和今年都参加了TI的大学生电子设计竞赛,收获良多。下面把所做的部分作品晒晒图,纪念一下我与TI的岁月。

    (大二课设,数控电源,所用TI芯片有TLV5616ADS7818

    (比赛中用到的TIlanuch PAD 转接板)

    (自己设计的MSP430F169最小系统板,在平常设计中是主角哦)


    最后,还是想说声,感谢有您TI。 希望社区越办越好。加油!



  • 我是一名大学学生,最开始频繁接触TI,是因为参加电子设计大赛,在TI申请样片,关注社区,看看别人的一些新设计以及问题交流。经常能收到TI发的一些关于新芯片和TI产品新应用方案的邮件,这个很不错,这也让我能及时地了解一些新设计的相关知识。不足的地方,有些问题的解答不是很及时,希望论坛以后能更加完善。

  •         我在使用ADS1115时发现一个问题:模拟信号接地时,数字量输出不为0,而是0XFFFF,65535。但对于其他电压则能正确测出。反复查看PDF文档,也没找到原因,我百思不得其解。决定上论坛寻求帮助。在论坛搜索框中输入1115,发现有不少匹配的结果。我浏览到图中蓝线圈出的帖子时,终于发现原因啦。

            帖子的网址:http://www.deyisupport.com/question_answer/f/58/t/11748.aspx

            哈哈,看了这个帖子才明白原来是芯片内二进制编码规则惹得祸啊!

            见PDF截图

      

    ADS115内部用0表示0,但用FFFFh表示-1LSB (PDF截图的蓝线圈出部分哈)!!!。我所测量的地电压不可能是绝对的"0V"的,由于干扰和线路电阻等原因也许正好是-1LSB 呀,于是就产生了杯具的结果啦。由于我测得都是>=0V的电压,于是在程序里把结果为FFFFh的情况等效为0V。终于问题解决啦,哈哈。 

    不得不说ADS115是一款很好用的芯片,量程/精度可设定,四路输入,采用I2C接口,连线简单不少啊。用了几年的TI器件,感觉都很棒的,技术服务也很到位。

    在这里得感谢"德州仪器在线技术支持社区",她不仅帮我解决许多技术问题,还让我交到志同道合的朋友们!

  • 我第一次关注TI社区是从一个学长给我介绍用TI 芯片制作的产品开始的。我对TI社区的看法是:TI社区相对其他社区,目前还是一个年轻的社区,人数不多,功能不全,比如说用户的资料方面。但是,在TI,我们可以方便快速的申请到一些最新的样片,支持我们的设计和实验。我也只是一个新手,希望我能和TI 社区共同成长。希望更多的人能融入这个社区,能和厉害的人交流学习。

  •    TI公司产品伴我走过了整个大学时期的电子设计,各种芯片的高性能和易申请也让身为学生的我们用电子器件表达了想法。从准备电子设计竞赛开始接触电子产品,对TI也是一点点了解,很难忘记第一次申请到TI样片时的喜悦,也忘不掉用TI产品做出作品的兴奋。在查找TI芯片应用的时候无意发现了本社区,毕竟是TI官方社区,里面整理的很多资料让我受益匪浅。不过,现在唯一感觉的就是版块分布有点乱,往往需要花一些时间才能找到自己想找的资料,希望版块可以分的更清爽一些。另外,希望TI社区举办一些竞赛,方便大家对TI产品性能的了解,也方便电子爱好者交流。

  • 首先应该感谢TI能够提供一个中文论坛来解决中国客户关于TI产品的技术问题,无论的产品更新通报、论坛活动、问题解决等各个方面都提供了很大了帮助。

    自己平事没事就喜欢在TI的各个论坛中浏览,了解TI的官方动态、各个产品的新信息,从自己这几年参与和观察,个人感觉TI的社区的活动和论坛问题的解答上没有几个合作论坛做的好,像EEWORLD,21IC,电源网;这几个论坛的活动很多,大家都不断发表自己新作品,解答各个问题,我分析了一下,其他论坛做的好,就是有好版主在这方面下功夫去管理,特别是EEWORLD论坛,这也是我经常来的论坛,发现这个论坛的内容更新速度比其他的论坛都要快,而且都做的很好。在这方面TI社区的官方论坛可以吸取一些经验,在论坛的管理上应该多想办法。对版块的信息更新速度也快,不能一个星期都没有什么信息更新,这样不能给我们大家以最快速度提供TI的信息。

    在TI社区回答、解决问题的帖子不是很给力,好多都是来灌水,这比起英文论坛TI E2E Comulity来说有点差距,给我印象比较深的就是在做DSP方面时,程序的AD采样在RAM中运行的很好,但是到了FLASH中跑就出现问题,这个问题最终在英文社区找取了答案,而且讲的很详细,这可以说TI的电子工程师在这方面真的很负责,但是在中文这个社区也有提的,但是就没有给出合理的解决办法,在这方面,做事情的认真态度上中文社区还做的差了点。当然在中文社区直接可以使用中文来回答,这给英语不好的同学提供了很大方便。下面是解决这个问题的DSP2812在FALSH中运行进入非法中断时的解决问题的论坛链接:www.deyisupport.com/.../9221.aspx

    TI社区应该有很多优秀的工程师,可以定期来论坛中做一些比较难的技术解答,然后把这些问题及解答方法总结出一个专门的版块,给以后的TI产品用户做为参与,这样可以方便大家查找。这可能要花费很多的时间,肯定需要的好的版主来解决这些问题。

    无论怎么说还要感谢TI的论坛给我们提供这个平台,希望以后TI能够多给我们学生提供点平台,让我们在工作之前能够掌握更多的TI方面的知识,在以后的工作过程中可以很快速的应该TI的产品来解决研发过程中的困难,这样可以让TI的的优秀产品在中国市场有更好的前景,也给我今后的工作都带来更多的升值空间。

  • 这个社区充分展示了TI对国内客户的重视和诚意,虽不经常来,却也会不时来转转,看了前面一些朋友的回帖,我补充些个人意见:

    作为官方的技术支持社区,我认为它主要是针对TI的产品相关问题进行答疑解惑,而且主要是针对使用中的问题或者选型和解决方案问题,因为毕竟TI的工程师们用来回答问题的时间有限、人力也有限,所以,这个技术社区应该有别于其它论坛,应该控制提问的质量,保持一定的纯技术氛围,不能成为灌水的园地,尽量杜绝无意义的回帖。否则,现在TI有那么多的合作论坛,人气也比这里旺,根本没必要再自己设置这么个社区。这一点,目前来看,社区做得还行,应该保持。因为社区代表的是TI官方,不是自由讨论,支持的是TI产品相关技术问题,不是其他不相关问题!

    既然宗旨如此,那么提问者当然期望得到TI的工程师的直接的、专业的或者权威的、及时的回复,这个前面也有朋友提出来了,只要是产品问题,社区应该力争零遗留,国内工程师解决不了,应该转TI原厂工程师。就我自己来说,我来这里提问,肯定是希望能得到TI官方的答复,因为官方的答复比较有权威。可是,有时候我也分不清到底答复者是什么身份,从头像也分不清楚,所以,我想是不是可以像TI原厂E2E社区那样,将答疑的专家或者工程师的身份展示出来,甚至可以不展示真实的中文全名,只需提示其担当的职务,或者再加上其在TI内部的英文名(好像外企都有这种习惯)。而且,最好每个版块有固定的负责答疑的工程师,这个负责人尽可能不要频繁换,这样更能保证答复支持工作的完成率。他解决不了的问题,还可以去请教其他同事,或者代理商的技术支持工程师,至少能给提问者一个应有的相应的回复。有时候也看到其他网友的一些提问帖,很久了都没人理,这个似乎不应该。不知道现在社区的技术支持团队是怎么构成和工作的,现在网络这么发达了,很多工程师都习惯于从网上解决问题,我想TI似乎有必要有专职人员负责网络技术支持工作。

    That's all.

  • 与TI芯片打交道的比较多,我是做LED驱动的,社区里有很多经验及建议给了我很大帮助,希望以后会有更多的人发帖,讨论,在社区这里还可以找到产品的详细资料,让我受益匪浅,祝论坛越来越好。

  • 经常逛社区的430专区,一是学习经验,二是看看一些设计思路。资料还是挺多的,看别人的一些细节问题也能对自己有所帮助。不过很多东西(比如datasheet)还是习惯性地去官网看。希望社区在新的一年里越办越好。

  • 我比较喜欢社区的官方答案,这是别的社区所不能拥有的。

    再就是社区经常推出的一些赠送活动,这个不错。

    对呀我们学习ti的产品,降低了投入的成本,收获了相应的知识!

  • 加入社区并不是很久,但却学到了很多知识。非常感谢那些无私分享资料的朋友,让我找到了很多宝贵的资料。尤其是一些朋友上传的自己的设计经验,总结,更是给我很多启发。美中不足的是:资料分类有点乱,资料很多但是并不是很好找。希望社区能同意管理社区资料。同时希望我们问的问题能及时得到回复解答。再次再次感谢社区,感谢各位朋友。

    你的帮助,我的进步。

    祝社区越办越好!

  • 一直很感激TI,没有TI可以说就没有我的电子成长!而在TI技术支持社区,我也得到了很多的帮助,• 不知不觉的TI官方技术社区已经运行了一年,在TI官方技术社区我看到了许多在实际设计与应用中遇到的问题以及TI技术人员的回答,并且在TI官方技术社区有很多很好的活动,每一次的参与都会有所收获。在TI官方技术社区中有许多设计的应用案例,虽然讲的很是大,但是在实际设计中需要考虑的很多。并且在这个社区中有许多牛人,是有许多经验的工程师。我相信若有问题在TI官方技术社区问,相信会有很好的回答的。觉得TI最让我总结为一下几点是:1,只要有关TI的,技术支持全面;2,每个领域,都要专业的工程师在线支持,问题都能很好的快速解决;3,社区里的各位高人不畏辛劳,时常指点迷津,不仅使问题迎刃而解,而且一般一语中的。作为即将毕业的大四电子专业学生,TI让我学会了很多,让我得到了很多,在即将面临的毕业季里,我会用我在TI官方技术社区里学到的知识武装自己,并且一直学习。。。。。

  • TI的数据手册规范、清晰,很多附有实例和BOM表,再加上在线设计工具,大大缩减了研发设计周期。同时,非常关注TI的Z-STACK协议栈和相关的ZIGBEE芯片和解决方案,看得出来,TI对超低功耗无线收发和能量收集领域的芯片开发很重视,继续支持

  • 感受: 作为一名在校学生很荣幸能从deyisupport这一平台得到免费的开发板,有430launch  LM3S811 TI LED 参考设计等,免费获得知识,有时还会得到一些小奖品的奖励。同时在社区搜索一些资料以及解决玩板子的过程遇到的问题。

    建议:1、从学生的角度 还是希望有更多开发板使用或DIY活动。

    2、记得社区上线后升过一次级,访问速度改善了,个人感觉社区网站设计成论坛那种形式比较好,左边有个目录方便浏览,最新贴在首页滚动显示感觉比较好。

  • 从大二开始接触电子设计,到现在的大四,可以说学到了不少,大三上学期开始接触Ti的msp430单片机,刚开始无从下手,后才知道了这个社区,并且从中找到很多资料,大大促进了我的学习,并且利用假期用msp430单片机制作了我的电子作品——选择led。不足之处,我的感觉是社区的人比较少,感觉有些冷清。下面附上我的作品照片:

  • 经验分享:

    1、  论坛里面很多人都没看到或者是忽略了这抹绿色。

                           

    很多人都没把建议发到该发的地方。

    2、  微博有木有,独一无二。实时将TI最新产品动态、TI活动、TI的新闻动向等分享给大众。

    3、  这里面你可以得到相关TI的相关产品的视频

    比如eeworld、21ic的430f5529的视频等

    4、  TI的大学计划

    貌似最新活动更新不及时哦。

     

    对社区期望:

    既然是TI官方社区,我觉得我们不仅要在网站方面比其他论坛要好,而且我们的活动要比他们精彩。如何精彩?DIY有木有?对于DIY不是光有兴趣就行的,至少还需要团队意识、时间意识等。当然这些东西不是靠嘴巴说的,所以有如下方案进行筛选:

     

    是否可以定期举行这样的活动,“你提交方案,我提供材料”,

     

    组织者:TI官方技术社区

    活动时间:建议可以半年一次或一季度一次

    活动内容:TI官方社区出面组织,社区成员提交一个产品的方案(包括设计周期,材料,目的,观点等等),由官方评定各个方案的可行性,给出结论,有条件时(活动成熟时),可以让一些老成员参与到这里面来评定。根据评定结果分成三类:

    1、  只提供所需芯片。

    2、  半资助,提供芯片,提供部分资金。

    3、  全资助,提供整个方案的资金和材料。

    注:当然也需要定期检查,提交报告,报告应包括相关图片和视频。

    TI意见与反馈.docx
  • 1、对提出的问题无法及时回复,做产品开发时间都很紧凑。回复太慢感觉会不耐烦。

    2、论坛中的示例太少了,如果能多点设计实例或论文则可以方便应用这的开发。实例这块凌特做的很好,有些项目可以直接对实例进行修改就可以使用了。

    3、如果能多分享写技术文档,加强大家在论坛的活跃程度。让论坛成为电子开发学习不可或缺的地方。

  • 自己用TI芯片到目前为止,已经有四年了,中间虽然没有什么辉煌,可也有过美好的回忆。

    自己记得是前年还是去年某个时间段,因为查找某个资料再次登录中文TI网站,意外发现这个技术社区,当时心里一阵狂喜。说实话,搞电子产品的不少,可是搞技术支持,产品技术售后的少之又少。自己以前没知道这个网站时,遇到问题,到处询问,各大论坛,根本没有目标。实际上,有个技术支持,真的是符合我们这些搞电子的需求,每个人接收知识的能力不同,说不定遇到什么问题,如果但看文章,实际上效率极低,有个技术支持,可以更好的探讨,当然,自从有了技术支持,我也变懒了,稍微不太懂的,想想不会,然后就机械性的来这里发帖了,因为心里知道这里必有一个人在“等你”,给你答案,哪怕不一定是你需要的,至少你可以参考。这也是我佩服TI除了质量过硬的另一点,能够深切理解电农在设计电路时难言的苦衷。

    四年内,自己从TI单片机换到了DSP,进步没有多少,至少遇到问题,遇到了四年,这个嘛,是必须的,牛人都是被问题虐过来的嘛,小吹,请勿拍。

    人无完人,说到物,肯定也无完物,所以,针对TI的这次活动,自己简单给点自己建议:

    1、网站打开速度问题

    不止一次了,打开这个网站还有官网,每次都很慢,当然也可能是为了让我们趁上网休息一下

    2、回复确实稍微慢一点点

    有几次,自己等了有一两天没回复,自己问题解决了,这边也给答案了。小问题还好,如果自己真解决不了,确实挺耽误进度的。

    好啦,不多说了,至于图片嘛,自己就不贴了,坦白的讲,这个论坛真的很好,衷心希望越办越好,给我们电农们更大的帮助,谢谢!!

  • 感谢大家积极踊跃地参与和发表意见及建议!我们会仔细看一下!努力做地更好!

    坦率地讲,因为我们FAE的同事大部分上班时间会在外面现场支持客户,回复很多时候是在回到办公室和家中以后,我们也期望业界朋友们的共同参与!希望这是一个大家互相交流的园地。帮助别人的同时,也获得了别人的帮助。

    本周末之前我们将公布获奖结果,并让物流公司与您联络邮寄地址!再次感谢大家的参与!!

  • 各位朋友,现公布获奖名单。物流公司会在近期与您联络奖品邮寄事宜,请您查收邮件。谢谢!

    优秀分享奖:

    zuolin liang

    Jiquan Lin

    Chao Li1

    WOJIAOMT  

    Surface

    感恩分享奖:

    Lulu wang

    Song Zhang1

    Xu Anson

    jingjing wang

    weishan liu  

    Zhourong Huang

    hongliang wu

    shundao xie xies

    gang song1

    Greeny meng

    Gaigai Zhang  

    lanjie Liu1

    ziang chen

    jiahong wang  

    hong li1  

    ta zhao

    Ann Shen

    Huameng Fang  f350780

    yu huang1

    zhidong Jiang

    hongzhi Chen

    Dapeng Gong  

    wenze shao  

    zhi zeng  

    feifei zhuang  

    zhonglei chen

    jun luo2  

    Jingbing Wang

    Chunyan Gao4  

    Fred Fiskan

    Jingyuan Luo

    Zihua Li lz

    Red Xu

    hongyu chen

    ShiYong Chen      

    Red Xu            

    hongyu chen      

    yuelin du        

    dengfeng zhou    

    wren wang        

    long1            

    zhou daoliang    

    Chunyan Gao1      

    JACK Lee1        

    An Yang            

    Na Gao            

    ZhenGuo Mu    

    jiquan lin        

    zhihui tian      

    Garrett            

    Ying Wang1  

    billjing          

    LIQUN LIU  

    Jintian Xu  

    Chunyan Gao5

    wsdymg            

    ning xiong    

    Simon yuan      

    biyela          

    TOM GD  

    Liu bingsheng

  • 参加完活动  经常收到一些垃圾邮件   望加强对用户私人信息的保护(主要是邮箱)   谢谢

  •     U盘收到,反面有德州仪器的LOGO,很好很惊喜!非常感谢!

  • U盘收到,很漂亮很实用,谢谢TIO(∩_∩)O~

  • 郁闷啊,名单上第一个得优盘的,现在也没邮到!EMS真不靠谱,看来是邮丢了!

  • To: zuolin liang

    麻烦您直接跟我们物流公司联络一下, 如果寄丢了,我们再给您补寄一份.谢谢!