Analog | MCU | C2000 | DSP | Cortex-M/Cortex A
最新教材
丁武锋,庄严, 周春阳
本书和以往的单片机类书籍有所不同。虽然它还是一本以单片机技术为主线的书,但是本书对于读者在从学生转变为工程师的过程中碰到的各种问题都给出了一定的解答。书中从MSP430单片机的架构、开发环境、小实验、项目一直到职场经验的分享,凝聚了太多人的心血和汗水。读者在阅读本书时,可以根据自己的需要,边动手、边阅读,从实践中汲取技术经验并加深对书中内容的理解。 |
出版社:机械工业出版社 出版时间:2013年10月1日 ISBN:9787111438625 购买:访问 Amazon.com |
Art Kay著,杨立敬译
《运算放大器噪声优化手册》详细讲解了运算放大器噪声,内容主要包括运算放大器噪声的基本知识、噪声的计算方法、噪声的测试方法、噪声的种类以及降噪技巧。指导你如何设计运算放大器和利用相关电子设备来减少噪声,成功地创建低噪声电路。运算放大器在现代电子设计中扮演重要角色,广泛地运用于数字接口、微处理器以及其他电子电路中,而噪声一直是困扰其发展的一大因素,所以《运算放大器噪声优化手册》非常适合于电子工程师以及缺乏噪声分析经验的大学生,为你揭开运算放大器噪声的秘密。 |
出版社:人民邮电出版社 出版时间:2013年4月1日 ISBN:9787115307774 购买:访问 Amazon.com |
沈建华,杨艳琴
本书以TI公司的MSP430系列超低功耗单片机为核心,介绍了MSP430单片机的特点和选型,详细讲述了MSP430的结构和指令系统,对MSP430全系列(特别是最新的F5xx、F6xx)所涉及的片内外围模块的功能、原理和应用作了详尽的描述。
|
出版社:清华大学出版社 出版时间:2013年9月1日 ISBN:9787302334071 购买:访问 dangdang.com |
孙雪飞,胡巍
《例说TI ARM Cortex-M3:基于LM3S9B96》共分为3篇,第1篇为硬件篇,介绍HelloM3—989X平台;第2篇为软件篇,介绍开发软件的使用以及下载调试的技巧,并详细介绍了驱动库的使用方法;第3篇为实践篇,通过28个实例带领读者深入学习LM3S9896微控制器。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2013年1月1日 ISBN:9787512410282 购买:访问 Amazon.cn |
顾涛,李旭
本书内共分为8章,主要内容包括:MSP430F247结构概述,系统初始化、中断与工作模式,IAR集成开发环境及其使用,MSP430F247常用外设及功能部件介绍,F247C语言头文件分析及资源定义分析,以及数据控制单元DCU、数据传输单元DTU、 F247与AT45DB041 SPI接口设计三个工程实例。 |
出版社:北京大学出版社 出版时间:2013年3月14日 ISBN:9787301216729 购买:访问 Amazon.cn |
艾红,樊生文
《DSP原理及应用》是教育部高等学校自动化专业教学指导分委员会立项的“工程应用型自动化专业课程体系研究与教材建设”项目的成果。本书以TI公司的TMS320F2812为主线,介绍了数字信号处理器DSP(Digital Signal Processor)的基本原理与应用。 |
出版社: 高等教育出版社 出版时间:2013年2月22日 ISBN:9787040366020 购买:访问 Amazon.cn |
李利
《21世纪高等院校规划教材:DSP原理及应用(第2版)》在第一版的基础上,对各章内容进行了修订和补充。 |
出版社:中国水利水电出版社 出版时间:2012年11月1日 ISBN:7517002945 购买:访问 Amazon.cn |
郭森楙,李迅
《实时数字信号处理:实践方法与应用(第2版)》介绍了实时DSP基础原理,并且使用实际操作的方法介绍了DSP算法、系统设计、实时实现考虑以及很多实际应用。 |
出版社:清华大学出版社 出版时间:2012年9月1日 ISBN:7302297150 购买:访问 Amazon.cn |