![]() |
顾涛,李旭
本书内共分为8章,主要内容包括:MSP430F247结构概述,系统初始化、中断与工作模式,IAR集成开发环境及其使用,MSP430F247常用外设及功能部件介绍,F247C语言头文件分析及资源定义分析,以及数据控制单元DCU、数据传输单元DTU、 F247与AT45DB041 SPI接口设计三个工程实例。 |
出版社:北京大学出版社 出版时间:2013年3月14日 ISBN:9787301216729 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
邓颖
本书详细介绍了TI公司的MSP430FRAM系列单片机的特性和优势,主要内容包括MSP430FRAM单片机的基础部分和实际应用设计部分。其中,基础部分包括通用FRAM铁电概述、TI FRAM铁电单片机产品功能特点、TIFRAM开发工具和最新的软件库;应用设计部分包括功能模块程序设计及常见问题解答、EMC电磁兼容性设计因素考量、TIFRAM产品应用。程序采用结构化的C语言编写,并编译调试通过,均达到设计预期功能。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2011年8月1日 ISBN:9787512409019 购买:访问 dangdang.com |
![]() |
![]() |
王建校,危建国,孙宏滨
《高等学校教材:MSP430 5XX/6XX系列单片机应用基础与实践》可作为高等院校学生的必修、选修教材,也可作为毕业设计、课程设计的参考资料,更是从事单片机应用开发的科技人员和电子爱好者的"良师益友"。 |
出版社:高等教育出版社 出版时间:2012年6月1日 ISBN:9787040350142 购买:访问 Amazon.cn |
![]() |
![]() |
刘杰,周宇博
本书最大特色就是软硬件结合,在使用最新版本Simulink的基础上,结合多型号板卡实现设计开发。书中不仅详细剖析了MSP430/F28027/F28335板卡功能,而且使用Simulink演示了从建模到模型验证、从定点设计到处理器在环、从代码生成到硬件联调等诸多方面,内容充实。 |
出版社:国防工业出版社 出版时间:2011年8月1日 ISBN:9787118076059 购买:访问 Amazon.cn |
![]()
|
|||||||
![]() |
![]() |
洪利,章扬、 李世宝
《MSP430单片机原理与应用实例详解》根据当前单片机发展的趋势,以TI公司的MSP430系列单片机为例,全面讲述了MSP430单片机的原理及其开发技术。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2010年7月1日 ISBN:9787512401228 购买:访问 Amazon.cn |
![]()
![]() |
|||||||
![]() |
李智奇 等
本书系统地介绍了TI公司的MSP430系列16位超低功耗单片机的内外围模块及其实用接口技术,内容包括超低功耗单片机的设计原则,MSP430单片机的特点、结构和指令系统,MSP430单片机的开发环境,MSP430单片机的片内外围模块的功能、原理、应用及各个系列模块的构成情况,MSP430单片机应用系统的设计等。 |
出版社:西安电子科技大学出版社 出版时间:2008年1月1日 ISBN:9787560619217 购买:访问 Amazon.cn |
![]() |
![]() |
谢兴红,林凡强,吴雄英
本书以MSP430F、149为例,详细介绍了TI公司的MSP430单片机的选型、基本知识、开发流程及应用系统设计;包括MSP430单片机的基础部分和实践提高部分,由浅入深,内容详实。首先讲述MSP430单片机的特点和选型,然后给出MSP430F149所有片内模块的详细介绍和简单应用举例,最后结合 MSP430F、149自身特点进行应用系统设计。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2008年1月1日 ISBN:9787811241884 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
沈建华, 杨艳琴
本书以MSP430F、149为例,详细介绍了TI公司的MSP430单片机的选型、基本知识、开发流程及应用系统设计;包括MSP430单片机的基础部分和实践提高部分,由浅入深,内容详实。首先讲述MSP430单片机的特点和选型,然后给出MSP430F149所有片内模块的详细介绍和简单应用举例,最后结合 MSP430F、149自身特点进行应用系统设计。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2008年7月1日 ISBN:9787811243673 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
李文仲,段朝玉
介绍掌握ZigBee技术的关键——ZigBee协议栈。从ZigBee1.0到ZigBee1.1,再到目前的ZigBee PRO,协议栈的结构、功能调用、参数设置、软件代码等都有了重大的变化,掌握的难度也在不断增加。如何在这复杂的协议栈技术手册和浩瀚的代码中抓住其中的精髓?如何驾驭协议栈和实现自己的应用设计?只有靠具体动手实践,靠大量的实验去体验和观察。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2009年3月1日 ISBN:9787811244939 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
曹磊
以外围器件较为丰富的MSP430F449单片机为例,详细地介绍了MSP4.30系列单片机的工作原理及开发技术。全书共分6章:阐述MSP430系列单片机的内核原理、指令系统以及外围器件原理;详细介绍IAREmbedded Wmkbench 3.1集成开发环境的使用方法以及:MSP430 C编译器的特点,并针对初学者不易掌握的部分C语言难点进行了详细讲解;以工程上常用的RS485通信项目的实现为例,阐述用C语言进行层次化软件设计的基本方法。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2007年7月1日 ISBN:9787810777629 购买:访问 amazon.cn |

![]() |
秦龙
《MSP430单片机常用模块与综合系统实例精讲》共分为3篇,第1篇为基础知识篇,简要介绍MSP430单片机的硬件内部结构、C语言基础,以及MSP430的开发调试环境;第2篇为MSP430单片机常用模块设计实例篇,通过18个模块实例,详细介绍MSP430单片机的各种开发技术和使用技巧,这些模块实例典型、实用,易学易懂,几乎涵盖了MSP430单片机所有的开发技术;第3篇通过两个综合系统设计实例,对前面MSP430单片机的常用模块进行了综合应用设计,经过此篇学习,读者对MSP430单片机综合系统设计的能力将迅速提升,产生质的飞跃。 |
出版社:电子工业出版社 出版时间:2007年7月1日 ISBN:9787121040573 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
张晞
本书从应用角度出发,主要介绍MSP430的硬件基础部分和IAR公司的MSP430 C编译器EW430,并对MSP430中的各功能模块给出了应用实例。这些实例程序按照结构化编写,经作者的封装后,读者在开发中只需稍加修改即可直接调用。书中还介绍了MSP430的几种典型应用,如软件模拟串行口、在线刷新FLASH、实现中断嵌套等,并为其编写了完整代码,读者完全可以将其直接组合在自己的项目中。
|
出版社:人民邮电出版社 出版时间:2005年9月1日 ISBN:9787115136640 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
沈建华 杨艳琴 翟骁曙
《MSP430系列16位超低功耗单片机原理与应用》以TI公司的MSP430系列16位超低功耗单片机为核心,介绍了MSP430单片机的特点和选型,详细讲述了MSP430单片机的结构和指令系统,对MSP430全系列单片机(包括最新的F15X、F16X)所涉及的片内外围模块的功能、原理、应用作了详尽的描述。 |
出版社:清华大学出版社 出版时间:2004年11月1日 ISBN:730209912X 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
胡大可
《MSP430系列单片机C语言程序设计与开发》可以作为高等院校计算机、自动化及电子技术类专业的教学参考书,也可作为工程技术人员设计开发时的技术资料。MSP430系列是一个具有明显技术特色的单片机品种。关于它的硬件特性及汇编语言程序设计已在《MSP430系列超低功耗16位单片机的原理与应用》及《MSP430系列 FLASH型超低功耗16位单片机》等书中作了全面介绍。
|
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2003年1月1日 ISBN:9787810772457 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
魏小龙
本书较为详细地介绍了TI公司的MSP430系列单片机。全书共分5章。首先讲述MSP430全系列所涉及的片内外围模块的功能、原理、应用及各个系列的模块构成情况;其次讲述MSP430的开发环境及如何使用汇编语言、C语言进行程序设计;最后例举大量的以MSP430为核心的系统设计应用实例,大部分实例同时给出汇编语言和C语言的源程序,且全部在作者设计的实验工具上测试通过,并实现了预期的功能。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2002年11月1日 ISBN:9787810772310 购买:访问 dangdang.com |