|
丁武锋,庄严, 周春阳
本书和以往的单片机类书籍有所不同。虽然它还是一本以单片机技术为主线的书,但是本书对于读者在从学生转变为工程师的过程中碰到的各种问题都给出了一定的解答。书中从MSP430单片机的架构、开发环境、小实验、项目一直到职场经验的分享,凝聚了太多人的心血和汗水。读者在阅读本书时,可以根据自己的需要,边动手、边阅读,从实践中汲取技术经验并加深对书中内容的理解。 |
出版社:机械工业出版社 出版时间:2013年10月1日 ISBN:9787111438625 购买:访问 Amazon.com |
![]() |
![]() |
顾涛,李旭
本书内共分为8章,主要内容包括:MSP430F247结构概述,系统初始化、中断与工作模式,IAR集成开发环境及其使用,MSP430F247常用外设及功能部件介绍,F247C语言头文件分析及资源定义分析,以及数据控制单元DCU、数据传输单元DTU、 F247与AT45DB041 SPI接口设计三个工程实例。 |
出版社:北京大学出版社 出版时间:2013年3月14日 ISBN:9787301216729 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
邓颖
本书详细介绍了TI公司的MSP430FRAM系列单片机的特性和优势,主要内容包括MSP430FRAM单片机的基础部分和实际应用设计部分。其中,基础部分包括通用FRAM铁电概述、TI FRAM铁电单片机产品功能特点、TIFRAM开发工具和最新的软件库;应用设计部分包括功能模块程序设计及常见问题解答、EMC电磁兼容性设计因素考量、TIFRAM产品应用。程序采用结构化的C语言编写,并编译调试通过,均达到设计预期功能。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2011年8月1日 ISBN:9787512409019 购买:访问 dangdang.com |
![]() |
![]() |
王建校,危建国,孙宏滨
《高等学校教材:MSP430 5XX/6XX系列单片机应用基础与实践》可作为高等院校学生的必修、选修教材,也可作为毕业设计、课程设计的参考资料,更是从事单片机应用开发的科技人员和电子爱好者的"良师益友"。 |
出版社:高等教育出版社 出版时间:2012年6月1日 ISBN:9787040350142 购买:访问 Amazon.cn |
![]() |
![]() |
刘杰,周宇博
本书最大特色就是软硬件结合,在使用最新版本Simulink的基础上,结合多型号板卡实现设计开发。书中不仅详细剖析了MSP430/F28027/F28335板卡功能,而且使用Simulink演示了从建模到模型验证、从定点设计到处理器在环、从代码生成到硬件联调等诸多方面,内容充实。 |
出版社:国防工业出版社 出版时间:2011年8月1日 ISBN:9787118076059 购买:访问 Amazon.cn |
![]()
|
|||||||
![]() |
![]() |
洪利,章扬、 李世宝
《MSP430单片机原理与应用实例详解》根据当前单片机发展的趋势,以TI公司的MSP430系列单片机为例,全面讲述了MSP430单片机的原理及其开发技术。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2010年7月1日 ISBN:9787512401228 购买:访问 Amazon.cn |
![]()
![]() |
|||||||
![]() |
李智奇 等
本书系统地介绍了TI公司的MSP430系列16位超低功耗单片机的内外围模块及其实用接口技术,内容包括超低功耗单片机的设计原则,MSP430单片机的特点、结构和指令系统,MSP430单片机的开发环境,MSP430单片机的片内外围模块的功能、原理、应用及各个系列模块的构成情况,MSP430单片机应用系统的设计等。 |
出版社:西安电子科技大学出版社 出版时间:2008年1月1日 ISBN:9787560619217 购买:访问 Amazon.cn |
![]() |
![]() |
谢兴红,林凡强,吴雄英
本书以MSP430F、149为例,详细介绍了TI公司的MSP430单片机的选型、基本知识、开发流程及应用系统设计;包括MSP430单片机的基础部分和实践提高部分,由浅入深,内容详实。首先讲述MSP430单片机的特点和选型,然后给出MSP430F149所有片内模块的详细介绍和简单应用举例,最后结合 MSP430F、149自身特点进行应用系统设计。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2008年1月1日 ISBN:9787811241884 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
沈建华, 杨艳琴
本书以MSP430F、149为例,详细介绍了TI公司的MSP430单片机的选型、基本知识、开发流程及应用系统设计;包括MSP430单片机的基础部分和实践提高部分,由浅入深,内容详实。首先讲述MSP430单片机的特点和选型,然后给出MSP430F149所有片内模块的详细介绍和简单应用举例,最后结合 MSP430F、149自身特点进行应用系统设计。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2008年7月1日 ISBN:9787811243673 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
李文仲,段朝玉
介绍掌握ZigBee技术的关键——ZigBee协议栈。从ZigBee1.0到ZigBee1.1,再到目前的ZigBee PRO,协议栈的结构、功能调用、参数设置、软件代码等都有了重大的变化,掌握的难度也在不断增加。如何在这复杂的协议栈技术手册和浩瀚的代码中抓住其中的精髓?如何驾驭协议栈和实现自己的应用设计?只有靠具体动手实践,靠大量的实验去体验和观察。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2009年3月1日 ISBN:9787811244939 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
曹磊
以外围器件较为丰富的MSP430F449单片机为例,详细地介绍了MSP4.30系列单片机的工作原理及开发技术。全书共分6章:阐述MSP430系列单片机的内核原理、指令系统以及外围器件原理;详细介绍IAREmbedded Wmkbench 3.1集成开发环境的使用方法以及:MSP430 C编译器的特点,并针对初学者不易掌握的部分C语言难点进行了详细讲解;以工程上常用的RS485通信项目的实现为例,阐述用C语言进行层次化软件设计的基本方法。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2007年7月1日 ISBN:9787810777629 购买:访问 amazon.cn |

![]() |
秦龙
《MSP430单片机常用模块与综合系统实例精讲》共分为3篇,第1篇为基础知识篇,简要介绍MSP430单片机的硬件内部结构、C语言基础,以及MSP430的开发调试环境;第2篇为MSP430单片机常用模块设计实例篇,通过18个模块实例,详细介绍MSP430单片机的各种开发技术和使用技巧,这些模块实例典型、实用,易学易懂,几乎涵盖了MSP430单片机所有的开发技术;第3篇通过两个综合系统设计实例,对前面MSP430单片机的常用模块进行了综合应用设计,经过此篇学习,读者对MSP430单片机综合系统设计的能力将迅速提升,产生质的飞跃。 |
出版社:电子工业出版社 出版时间:2007年7月1日 ISBN:9787121040573 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
张晞
本书从应用角度出发,主要介绍MSP430的硬件基础部分和IAR公司的MSP430 C编译器EW430,并对MSP430中的各功能模块给出了应用实例。这些实例程序按照结构化编写,经作者的封装后,读者在开发中只需稍加修改即可直接调用。书中还介绍了MSP430的几种典型应用,如软件模拟串行口、在线刷新FLASH、实现中断嵌套等,并为其编写了完整代码,读者完全可以将其直接组合在自己的项目中。
|
出版社:人民邮电出版社 出版时间:2005年9月1日 ISBN:9787115136640 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
沈建华 杨艳琴 翟骁曙
《MSP430系列16位超低功耗单片机原理与应用》以TI公司的MSP430系列16位超低功耗单片机为核心,介绍了MSP430单片机的特点和选型,详细讲述了MSP430单片机的结构和指令系统,对MSP430全系列单片机(包括最新的F15X、F16X)所涉及的片内外围模块的功能、原理、应用作了详尽的描述。 |
出版社:清华大学出版社 出版时间:2004年11月1日 ISBN:730209912X 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
胡大可
《MSP430系列单片机C语言程序设计与开发》可以作为高等院校计算机、自动化及电子技术类专业的教学参考书,也可作为工程技术人员设计开发时的技术资料。MSP430系列是一个具有明显技术特色的单片机品种。关于它的硬件特性及汇编语言程序设计已在《MSP430系列超低功耗16位单片机的原理与应用》及《MSP430系列 FLASH型超低功耗16位单片机》等书中作了全面介绍。
|
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2003年1月1日 ISBN:9787810772457 购买:访问 Amazon.cn |

![]() |
魏小龙
本书较为详细地介绍了TI公司的MSP430系列单片机。全书共分5章。首先讲述MSP430全系列所涉及的片内外围模块的功能、原理、应用及各个系列的模块构成情况;其次讲述MSP430的开发环境及如何使用汇编语言、C语言进行程序设计;最后例举大量的以MSP430为核心的系统设计应用实例,大部分实例同时给出汇编语言和C语言的源程序,且全部在作者设计的实验工具上测试通过,并实现了预期的功能。 |
出版社:北京航空航天大学出版社 出版时间:2002年11月1日 ISBN:9787810772310 购买:访问 dangdang.com |