ICETEK-DM6437A-S60-IDK-M教学实验平台
- 课程目的
本教学实验平台基于TI的Davinci系列音视频处理芯片DM6437,主要用于音视频相关应用。该系统集成了丰富的接口,包括网络、视频输入输出、音频输入输出、RS232、CAN、AD、DA、模拟交通灯、液晶显示、蜂鸣器、直流电机、步进电机等,另外还以插针形式引出了扩展接口,可最大限度的满足多样的学习开发需求。系统提供包括基本片内资源控制,外设控制,音频处理,视频处理,DSP算法,网络通讯,AD和DA采集等一系列示例程序,可帮助学习者由浅入深逐步掌握该芯片的使用,同时也非常方便开设实验课程。系统主板采用核心板加底板的形式,可直接用于具体的项目实践和开发,从而节省设计硬件的时间。
- 课程内容和实验内容
|
课程内容 |
TI芯片 |
实验内容 |
单片机知识点 |
模拟知识点 |
|
硬件介绍 |
LVC16245A |
扩展接口介绍 |
|
总线转换 |
|
TPS65023 |
电源 |
电源电路设计 |
||
|
CCS软件应用实验 |
DM6437 |
CodeComposer Studio 入门 |
CCS软件的使用 基本C、汇编工程的创建和编译 |
|
|
编写一个以C语言为基础的DSP程序 |
||||
|
编写一个以汇编(ASM)语言为基础的DSP程序 |
||||
|
编写一个汇编和C混合的DSP程序 |
||||
|
基于DSP系统的实验
|
DM6437 |
指示灯控制实验 |
GPIO |
GPIO设计 |
|
拨码开关控制LED实验I |
数据总线使用 |
拨码开关设计 |
||
|
拨码开关控制LED实验II |
||||
|
DSP的定时器 |
定时器 |
|
||
|
GPIO中断 |
中断 |
|||
|
C0832L |
模数转换实验(AD) |
模数转换 |
AD电路设计 |
|
|
TLC7528C |
数模转换实验(DA) |
数模转换 |
DA电路设计 |
|
|
DM6437 |
Boot Mode判断实验 |
启动模式 |
|
|
|
MP3221EC SN74CBTLV3257 |
串口232通讯实验 |
SCI通讯 |
串口电路设计 |
|
|
SN75HVD08 SN74CBTLV3257 |
串口485通讯实验 |
|||
|
PCA82C250 |
CAN总线通讯实验 |
CAN |
差分信号设计 |
|
|
|
DDR2 数据存储实验 |
DDR2控制 |
|
|
|
Norflash数据读写实验 |
EMIF总线 |
|||
|
EEPROM读取实验 |
I2C |
|||
|
MAC地址读取实验 |
MAC控制 |
|||
|
MAC地址设定实验 |
||||
|
AIC33 |
音频控制实验 |
MSBSP总线 I2C |
音频信号输入输出设计 |
|
|
TVP5146M2 |
视频控制实验 |
I2C,VPSS |
视频信号输入输出设计 |
|
|
OPA361 |
VGA彩条实验 |
VGA输出 |
VGA信号转换设计 |
|
|
VGA loopback实验 |
||||
|
DSP 实现外部控制实验 |
DM6437 |
通用输入输出管脚应用 |
GPIO |
LED驱动设计 |
|
发光二极管阵列显示实验 |
EMIF |
|
||
|
液晶显示器控制显示 |
EMFI 点阵液晶 |
|
||
|
键盘输入 |
键盘控制 |
|||
|
音频信号发生实验 |
蜂鸣器发声 |
蜂鸣器设计 |
||
|
LVC04A SN74LS245N |
直流电机控制实验 |
直流电机控制 |
电机驱动设计 |
|
|
步进电机控制 |
步进电机控制 |
|||
|
|
交通灯综合控制 |
定时器 EMIF |
|
|
|
基于DSP系统的算法实验
|
DM6437 |
有限冲击响应滤波器(FIR)算法实验 |
基于DSP的算法
|
|
|
无限冲击响应滤波器(IIR)算法实验 |
||||
|
快速傅立叶变换(FFT)算法实验 |
||||
|
卷积算法实验 |
||||
|
自适应滤波器算法实验 |
||||
|
C0832L |
抽样定理 |
AD转换设计 |
||
|
DM6437 |
快速余弦变换(FDCT)算法实验 |
|
||
|
快速余弦逆变换(FIDCT)算法实验 |
||||
|
霍夫曼编码实验 |
||||
|
霍夫曼解码实验 |
||||
|
语音信号采集与分析实验 |
AIC33 |
音频采集实验 |
音频信号处理 |
音频信号采集和放送设计 |
|
音频回响实验 |
||||
|
音频 FIR 滤波处理实验 |
||||
|
G7.11音频编码,解码实验 |
||||
|
数字图像信号处理实验 |
TVP5146M2 OPA361 |
视频采集实验 |
视频图像处理算法 |
视频信号采集和输出设计 |
|
图象灰度变换实验 |
||||
|
图像黑白变换实验 |
||||
|
图像取反变换实验 |
||||
|
图像锐化变换实验 |
||||
|
图像翻转变换实验 |
||||
|
图像中值滤波变换实验 |
||||
|
图像边缘提取实验 |
||||
|
图像线性变换实验 |
||||
|
图像非线性变换实验 |
||||
|
图像灰度分布直方图统计和显示实验 |
||||
|
图像灰度直方图均衡化增强实验 |
||||
|
图像空间变换实验 |
||||
|
图像FFT计算实验 |
||||
|
图像小波水平分解实验 |
||||
|
视频H264编码解码实验 |
||||
|
图像视频copy试验 |
||||
|
图像,语音的综合处理实验 |
TVP5146M2 OPA361 AIC33 |
音频、视频综合处理实验 |
音视频综合处理 |
音视频信号的输入和输出设计 |
|
网络通讯与应用实验 |
DM6437 |
以太网通讯实验 |
网络通讯 |
|
|
DM6437 |
网页服务实验 |
|||
|
PC主机对目标板的控制实验 |
DM6437 |
PC主机通过网络对评估板的控制实验 |
网络通讯 |
- 第三方联系方式
-
公司名称:北京瑞泰创新科技有限责任公司
-
技术支持热线:4008-900-930/010-62105690(8线)/91-97