TI工程师,你们好。我使用TLV320ADC5120时,SDOUT输出数据很奇怪,数据不稳定,并且应该也不是我想要的数据。我使用的是模拟输入,把输入端都接到地的情况下,用逻辑分析仪采到的输入如下:
你的时钟看起来是对的。您的代码指定了单端输入,而原理图显示了差分连接。我还在VREF上看到一个网络名称,请确保此引脚上没有负载,因为它只是一个内部引用。
你重建了数据,但看起来不正确吗?这是所有输入端子都连接到GND吗?我建议使用1kHz正弦波来测试输入。
是否进行了我建议的代码更改?你能确认VREF没有用作电压源吗?
数据输出是什么样子的?你能发送一个 a scope shot 和 register dump吗?