This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5630B无输出,求救

Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

各位大神:

       一个功放板,使用TAS5630B做PBTL输出,目前调试无输出。SD,OTW引脚均输出高电平,没有报错。但是空载情况下测试outA,B,C,D引脚无输出,没有方波振荡波形。而测试输入信号input A ,B引脚能测试到输入信号。

 请问这可能是哪里出现问题?有什么排查办法?

Sheet1.PDF
  • 这个器件好象没有禁止信号, 好象毫无反应的样子

    是不是可以先检查一下器件连接, 供电和焊接方面的问题

  • 测试一下输入脚偏置电压是多少?无偏置,或过高就是芯片烧了

  • 如果有可能,用示波器看下每个引脚的电压或者直流波形,如果所有引脚的直流偏置是对的,那么可以排除芯片损坏或者虚焊,这样的话芯片有可能处于某种保护模式。

  • 输入偏置说的是哪个脚?input吗?正常电压范围是多少?

  • 输入最大电压为5Vpp。您目前的输入是什么信号,电压范围为多少?偏置电压是为了保证输入信号在其满足输入范围之内。

  •   谢谢,问题已解决。 把输入电阻的100欧姆,改成10欧姆。但不知道妥不妥?因为规格书参考电路是100欧姆?

    另外还有个问题,该功放没有输出限幅,能否推荐成熟的限幅电路?

  • 你好! 我这边使用TAS5630B DKD 很容易出现保护,我这边保护的现象是

    READY    高

    SD   低

    OTW 高


    手册提示:Overload (OLP) or undervoltage (UVP). Junction temperature higher than 100°C 。

    欠压不会的,结温度也不会超过100°,毕竟才刚上电,过载也排除了,因为将负载移除也会出现这样的情况。

     

    用万用表测芯片的功率输出引脚没有对地或对电源短接,相互之间也没有短接,理应PPSC检测应该没有问题。

    RESET引脚置低或置高对芯片状态没有任何影响。C_STARTUP 电容引脚电压为0V。芯片一直处于某种保护状态。


    请问可能是什么原因?

     

  • 你好,最终问题就定位在这个100欧姆电阻上面吗 ?能否解释一下,谢谢

  • 检查软件上电时序问题,先上电12V,延时3秒,再上50V

x 出现错误。请重试或与管理员联系。