Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B
各位大神:
一个功放板,使用TAS5630B做PBTL输出,目前调试无输出。SD,OTW引脚均输出高电平,没有报错。但是空载情况下测试outA,B,C,D引脚无输出,没有方波振荡波形。而测试输入信号input A ,B引脚能测试到输入信号。
请问这可能是哪里出现问题?有什么排查办法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B
各位大神:
一个功放板,使用TAS5630B做PBTL输出,目前调试无输出。SD,OTW引脚均输出高电平,没有报错。但是空载情况下测试outA,B,C,D引脚无输出,没有方波振荡波形。而测试输入信号input A ,B引脚能测试到输入信号。
请问这可能是哪里出现问题?有什么排查办法?
如果有可能,用示波器看下每个引脚的电压或者直流波形,如果所有引脚的直流偏置是对的,那么可以排除芯片损坏或者虚焊,这样的话芯片有可能处于某种保护模式。
输入偏置说的是哪个脚?input吗?正常电压范围是多少?
输入最大电压为5Vpp。您目前的输入是什么信号,电压范围为多少?偏置电压是为了保证输入信号在其满足输入范围之内。
谢谢,问题已解决。 把输入电阻的100欧姆,改成10欧姆。但不知道妥不妥?因为规格书参考电路是100欧姆?
另外还有个问题,该功放没有输出限幅,能否推荐成熟的限幅电路?
你好! 我这边使用TAS5630B DKD 很容易出现保护,我这边保护的现象是
READY 高
SD 低
OTW 高
手册提示:Overload (OLP) or undervoltage (UVP). Junction temperature higher than 100°C 。
欠压不会的,结温度也不会超过100°,毕竟才刚上电,过载也排除了,因为将负载移除也会出现这样的情况。
用万用表测芯片的功率输出引脚没有对地或对电源短接,相互之间也没有短接,理应PPSC检测应该没有问题。
RESET引脚置低或置高对芯片状态没有任何影响。C_STARTUP 电容引脚电压为0V。芯片一直处于某种保护状态。
请问可能是什么原因?
你好,最终问题就定位在这个100欧姆电阻上面吗 ?能否解释一下,谢谢