This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

如何使用AIC3254评估板

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, TLV320AIC3254EVM-K

去TI宣讲会买了块TLV320AIC3254评估板,公司想用AIC3254芯片换掉原来老芯片,现想用这块评估板做做试验,由于我没有接触过该芯片,我想用该评估板播放一首歌或者一个BEEP声音,该怎么做?

  • 你好:
    关于EVM板的文档的下载链接:http://www.ti.com/lit/ug/slau264a/slau264a.pdf
    EVM板软件的下载链接:http://www.ti.com/tool/tlv320aic3254evm-k
    1.按照EVM板的文档的资料,配置EVM板
    2.使用EVM板的软件,连上电脑,点击palyback的设置方式,然后再电脑上放歌,就可以实现简单的播放音乐的功能。

  • 非常感谢,只是我现在为何插上USB后,电脑显示驱动已正确安装

     
    但开发板上的D2灯却并没有亮,另外打开CS软件也显示EVM没有连接
     
    我也对照了手册上的TABLE表检查了那些开关设置,发现都没有错。D3,D4,D5,D7灯也都是亮的。
  • 你好:

                确认下,你插入USB后,你的Universal Serial Bus controllers是是否有个叫USB Composite Device,见下图:

                

                还有就是我看到你的EVM板的照片上LED (D1)亮着,说明你在复位Codec,所以也会有连接不到的现象。

                能否拍个俯视的照片看下你的硬件连接,还有就是电脑的硬件状态。

  • 哈哈,你太厉害了,我刚好发了邮件后,然后TI代理商就过来了,帮我看了下发现了确实就是硬件没有插好,排针刚好只插了一排。

    我想问下,这个EVM板为何没有MCU也能播放音乐啊,这个音频流是要通过耳机输入口还是通过USB线输入呢

  • 你好:

            音频数据是从电脑上播放的音乐,经过USB到Tas1020中,Tas1020可以将USB形式的数据转化成I2S送入到codec,它同时也将USB所发的控制命令转化成I2C或者SPI。可以看成I2S进入codec中的DAC然后播放音乐。

  • 我按照手册配置了那些开关,现在耳机插在HEADPHONE这里,USB接电脑,用酷狗播放音乐

    CS软件配置:

    可为何还是没有声音呢?

  • 你好:

         在控制面板中,设置Sounds and Audio device。

         设置成如下图所示:

              

  • 非常的惭愧,还是没能听到音乐,我是这样做的:

    放酷狗音乐,USB连接EVM板,耳机接HEADPHONE OUTPUT

    2.CS软件配置如下:

    3.控制面板音频配置如下:

  • 你好:

            你点下refresh一下这个软件,然后看下配置还在吗?因为我看你红色的灯亮着,说明你一直在复位Codec。你把那个开关打到另一边,让那个灯不亮起来(AIC3254板子上红色的那个灯)。

  • 谢谢,果真是那个开关打在复位状态了,现在终于能听到声音了。

    那我要使用这款芯片下一步该怎么做呢,我现在还不是很清楚CS 和PURE PATH的作用,您能和我讲讲他们的作用吗?

  • 你好:

          CS和Purepath是配合使用的,CS主要配置codec的时钟,电源,输入输出的routing。

           Purepath主要对Codec内部的DSP进行配置。

            你可以先申请Purepath软件, 然后再申请的同时熟悉CS软件。

  • 你好:
         pure Path已经申请到了,我想知道如何学习才能尽快的熟悉这款处理器,应该看哪几个资料,还有,在该评估板上我发现不知道录音,还得请指导
  • 你好:

             录音功能就在播放功能的下面,在CS软件中。

             你可以在音频设计资源汇总板块中找到你需要的资料。

             

  • 你好:

              按照如下方式,还是没有见识到录音效果,请指教!谢谢!

    1.耳机接在HEADPHONE OUTPUT口,MICPHONE接在J1口

    2.CS配置

    3.配置完成后,我通过麦克风说话,耳机输出没有听到声音,是否是我的试验方式不对呢,应该如何验证录音功能!

  • 你好,今天试验了一下录音效果,只听到吱吱的响声,还请您能指教,我是按照如下方法做的:

    1.耳机接在HEADPHONE OUTPUT口,MICPHONE接在J1口

    2.CS配置

    3.通过电脑录音软件开始录音

    4.录音完毕选择CS 的PLAYBACK,开始播放音乐,耳机只听到吱吱声。

    PS:我在电脑上测试麦克风的录音功能硬件是否正常时,出现有时候能检查正常,有时候检测不正常现象

  • 你好:

         我想你理解错了,recording只是将MIC的数据采集,并没有回放。也就是说它只是配置了ADC采样的过程,将I2C发送到了电脑,此时需要用到电脑的录音软件来录音。建议使用Audacity软件,它可以选择你要录的器件设备。还有就是你的MIC是板子上的麦克还是自己外接的麦克,一般mic都要偏置电压,你需要修改AIC3254板子上的跳线,来提供合适的偏置电压,来让MIC正常工作。

  • 您好,这两天倒腾还是没有整出来,还请赐教,我是这样做的:

    1.我是外界MIC,也就是用我的耳机的MIC红色插头插入J1,耳机的绿色插头接HEADPHONE口

    2.我播放音乐是正常的,在选择了PALYBACK后是能播放音乐的

    3.我的板子跳线配置是按照EVM guide的说明来做的,实际上就是板子买回来的默认配置,没有动过

    4.在电脑配置声卡面板中我选择放音和录音都是USB-MODEM

    5.在电脑声卡属性中我选择测试声卡硬件

    6.此时我点下一步进入录音测试,同时CS软件配置成Recording,如下图所示,此时对着耳机MIC讲话,如果正常应该录音处应该会出现声音波形条的

    整了两天了,还请赐教啊!!

  • 你好:

              默认的Record配置是录line in的信号,不是MIC的信号。所以没有打开MICBIAS。

              如果你要使用External MIC,需要连在EXT_MIC_IN那个位置。或者你可以先试着用板子上的MIC。

              将输入配置成:

    并且打开MICBIAS设置PGA的增益:

    若使用EVM板子上的MICDE 硬件跳线图:

             

  • 你好:

    1.我现在能通过板子MIC录音了,也能通过外接MIC到J4录音,如图:

    但是我如果将外部MIC插到J5口却不能录音,我查看了板子的路线图,其实J4和J5的录音线是共用的呀,这是我第一个不明白的地方。

    2.我如果将外部MIC接到J1口,然后将CS 的Recording那里配置成IN1进行录音,即使我将增益调到最大录出来的也都是电流声,这是我不明白的第二个地方,

    也就是说我如果要通过将外部MIC插到板子相应的IN1和IN3的插口进行录音该怎么做呢?

    3.因为公司最看重的就是该芯片的自带消回声处理,那这块板能否边录音边放音以此来观察它的消回声效果呢?

  • 你好:

             一般MIC都需要偏置电压来让它工作,你连在J1没有BIAS肯定不能工作。你连在J4上,但是你的跳线W2和W3没有拔掉。。相当于两个麦克风并联了。。

            你有Purepath Studio那个软件吗?那个软件有个回声消除的例子,你可以试下。

  • 你好:

               如果你要连在J1,需要从bias管脚加10K电阻到J1的管脚。你要看你的MIC是什么形式的,一般4线的MIC有两种形式,一种是Left, Right,MIC,GND,另一种是Left, Right,GND,MIC。不同的情况,你需要改变板子上的跳线,W4,W5,W8,W7

  • 看了下purepath的使用方法,但确实不知道如何使用消除回声功能,首先我想请问该如何试验回声消除功能,是否是设置板子一边录音同时耳机放音,如果没有啸叫是否就是消回声成功,应该如何设置板子同时录放音呢?

  • 你好:

            你可以参考这个帖子:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/audio/f/42/t/24737.aspx

           他使用的就是Purepath中的AEC功能。

  • 我预估了下,因为我们需要做出来的时间要求较快,而在在方面我又是新手,请问能否加下我Q我直接请教您:569470757

  • 你好:

           你可以发我邮箱:derek-xie@ti.com

  • Derek,

    你好!我跟楼主遇到了同样的问题,播放音频文件,耳机无输出(SW3已经达到了RUN的位置,电脑的音频设置已经选为USB-mini EVM)。还有,我在CS中设置playback,点击REFRESH后,值就变了。

    ps:我单独发帖时总是提示missing resource,为什么?

  • 你好:

             你点下CS软件中的register table,看下能否看到codec的寄存器数据。如果你使用SPI,请检查下SPI_Select引脚,是否为高,还有就是W14的跳线是否正确。

  • Derek,

    检查过寄存器,值全部为0xFF,这应该是不正常的,但不知道是为什么?

    SPI_Select引脚电位为高,W14跳线在1-2的位置。如图

  • 我之前用EEPROM Writer 改过CS自带的固件,跟这个有关系吗?

  • 你好:

             你可以尝试下重新刷新下固件,可能是固定坏了。还有你看下你使用SPI读写的时候有SPI信号输出吗?

  • 怎么刷?CS里的EEPROM Writer?

  • Derek,

    设备能正常识别,D2能亮,应该不是固件的问题吧!

  • 你好:

               请参考以下文档

  • Derek,

    你好!按照pdf的步骤,每当进行到step11,也就是下载音频数据率的时候,程序就卡住了。试过几次,也换过不同的电脑,都会这样,是什么原因?

  • 你好:

                你的系统是WIN7吗?能把卡住的界面截个图或者拍个照吗?

                还有就是点的时候不要太快,因为烧写需要时间。

  • 你好:

              你烧写的时候有把上面的小板子拿掉吗?

  • Derek,

    这个问题解决了,烧写的时候上面的小板子没拿掉。

    重新烧写后,插上上面的小板子,SW1打到I2C,SW2如图

    还是跟之前同样的问题,D2不亮,设备管理器里显示如图:

    什么原因?