This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS2780: 芯片over current error(过流)关断

Part Number: TAS2780

TI 工程师:

   您们好!我司在使用贵公司的型号TAS2780设计蓝牙音箱时,遇到过流关断的问题,描述如下:

   当手机音量调为1级时,功放可以正常输出声音。当手机音量调到1级以上时,功放会突然关断,进入Software Shutdown,此时查看INT_LTCH0(page=0x00,address=0x49),发现是bit1 over current error,此时的电流也很小,大概几十毫安。另外查看INT_LTCH1_0(page=0x00 address=0x4B),发现bit5 IR_VBAT1S_UVLO=1

   电路设计测得IOVDD=3.3V,AVDD=1.8V,PVDD=20V,VBATS=4V,运行在PWR_MODE1。电路设计图如下,请帮忙指正问题,是运行在PWR_MODE1吗,软件和硬件设计有什么问题?

 以上是我提供的信息。

倘若信息不够详细,还请不吝时间回帖,希望能够得到您们的支持。

感谢。

  • IR_VBAT1S_UVLO=1,VBAT1 发生欠压导致中断,此时您有测量VBAT1电压是多少吗?

    另外,输出接的电感L12和L13的饱和电流是多大的? 我怀疑是不是电感的饱和电流不够导致发生过流保护。

  • 我尝试了设置成PWR_MODE0电源模式,它不再在声音很小时就shutdown。尽管在音量最大时还是会过流shutdown,不过我认为这种情况应该是正常。我另外想知道的是PWR_MODE0和PWR_MODE1有何区别,应用场景有什么差异,我有些不明白在PWR_MODE1为什么会异常?

    VBAT1仍是4V,尝试过将L12,L13去掉后短接,问题依旧。

  • 您好,抱歉回复晚了,不知您的问题解决了没。

    先检查VBAT的电容和PVDD的去耦电容是否符合下面推荐的电容规格。

    另外,关于四种不同power  mode的区别:PWR_MODE0只有PVDD提供输出功率。而PWR_MODE1是VBAT1s提供输出功率,只有当音频信号超过配置的阈值之后,会转为PVDD提供输出功率。

    .

  • 您好,问题仍然存在,我们的需求是15w输出,然而现在3W就会发生VBat欠压保护和过流保护,按理说改功放可承受25w,我不清楚这是什么造成的,您觉得是软件的可能性大还是硬件设计的可能性大呢?另外我会尝试把电容改成推荐的规格测试,另附上VBATS和PVDD来源,麻烦再帮忙看下

  • 您好,应该是硬件设计的问题可能性大。

    VBATS的可提供的电流是多大?我看TAS2780的EVM使用的是3.3V到5V的boost芯片,输出VBATs给TAS2780供电。

    我怀疑是VBATS提供的电流不够。 建议参考下TAS5780的EVM user‘s guide中的原理图:

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slou551a/slou551a.pdf

x 出现错误。请重试或与管理员联系。