TI 工程师:
您们好!我司在使用贵公司的型号TAS2780设计蓝牙音箱时,遇到过流关断的问题,描述如下:
当手机音量调为1级时,功放可以正常输出声音。当手机音量调到1级以上时,功放会突然关断,进入Software Shutdown,此时查看INT_LTCH0(page=0x00,address=0x49),发现是bit1 over current error,此时的电流也很小,大概几十毫安。另外查看INT_LTCH1_0(page=0x00 address=0x4B),发现bit5 IR_VBAT1S_UVLO=1。
电路设计测得IOVDD=3.3V,AVDD=1.8V,PVDD=20V,VBATS=4V,运行在PWR_MODE1。电路设计图如下,请帮忙指正问题,是运行在PWR_MODE1吗,软件和硬件设计有什么问题?
以上是我提供的信息。
倘若信息不够详细,还请不吝时间回帖,希望能够得到您们的支持。
感谢。