This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 工程师:
您们好!我司在使用贵公司的型号TAS2780设计蓝牙音箱时,遇到过流关断的问题,描述如下:
当手机音量调为1级时,功放可以正常输出声音。当手机音量调到1级以上时,功放会突然关断,进入Software Shutdown,此时查看INT_LTCH0(page=0x00,address=0x49),发现是bit1 over current error,此时的电流也很小,大概几十毫安。另外查看INT_LTCH1_0(page=0x00 address=0x4B),发现bit5 IR_VBAT1S_UVLO=1。
电路设计测得IOVDD=3.3V,AVDD=1.8V,PVDD=20V,VBATS=4V,运行在PWR_MODE1。电路设计图如下,请帮忙指正问题,是运行在PWR_MODE1吗,软件和硬件设计有什么问题?
以上是我提供的信息。
倘若信息不够详细,还请不吝时间回帖,希望能够得到您们的支持。
感谢。
IR_VBAT1S_UVLO=1,VBAT1 发生欠压导致中断,此时您有测量VBAT1电压是多少吗?
另外,输出接的电感L12和L13的饱和电流是多大的? 我怀疑是不是电感的饱和电流不够导致发生过流保护。
您好,抱歉回复晚了,不知您的问题解决了没。
先检查VBAT的电容和PVDD的去耦电容是否符合下面推荐的电容规格。
另外,关于四种不同power mode的区别:PWR_MODE0只有PVDD提供输出功率。而PWR_MODE1是VBAT1s提供输出功率,只有当音频信号超过配置的阈值之后,会转为PVDD提供输出功率。
.
您好,应该是硬件设计的问题可能性大。
VBATS的可提供的电流是多大?我看TAS2780的EVM使用的是3.3V到5V的boost芯片,输出VBATs给TAS2780供电。
我怀疑是VBATS提供的电流不够。 建议参考下TAS5780的EVM user‘s guide中的原理图: