This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用TPA3116D2做音频功放,原理图及参数均参照用户手册所推荐的。在把音量旋钮调大的时候(此时不接入音频信号),会听到音响有“莎莎”的底噪声音,用示波器(交流挡)采集功放音频的输出端,发现有50ns的毛刺,Vpp大约为300~400mV左右。
1、推荐的原理图中,功放输出端用10uH+0.68uF的LC滤波器,其截至频率低于这个毛刺的频率,为什么底噪毛刺滤不掉?
2、10uH+0.68uF后端并联3.3R+10nF的RC,请问3.3R+10nF是用作RC吸收作用,还是用作补偿的?如果我调整RC的参数,是否可以消除50ns的毛刺,以消除底噪的噪声?但会不会对音质产生影响?
3、尝试过在音频输出端口(接扬声器的端口)加1000uF电解电容,可以消除底噪;但如果采用1000uF时,在接入音频信号时,把音量放大到一定程度的时候会触发DC保护。
您可以附上电路图吗?因为我不知道您的输出端是怎样连接的,您说“扬声器两端并联1000uF电解电容”和“扬声器正/负两端的0.68uF上分别并联47uF的电容”,我不知道具体电路是怎样的;
您说“在TPA3116D2的信号输入以及输出都测到这种毛刺。” 输入是指TPA3116D2的INR、INL 管脚吗?您的输入电路是怎样的?建议您附上电路图看下,信号输入端也能测到这种毛刺,说明也可以考虑从输入级滤除掉这个毛刺;
您在A和B点或C和D点加入大电容,相当于把喇叭两端的差分输出交流信号给旁路了,这会导致DC fault。
在TPA3116D2的信号输入以及输出都测到这种毛刺。
这里的输入是指TPA3116D2的INR、INL 差分输入管脚吗?如果输入端就包含这种毛刺,建议从输入端考虑滤除或屏蔽掉这个噪声,因为如果这个噪声包含音频范围内的频率,那么不管从输入端还是从输出端都很难滤除,因为您无法从有用的音频信号中区分出它。
下面波形是在哪个网络节点测得的?
下面波形中黄色曲线和蓝色曲线分别是测得哪里的信号?