您好,我的一个有源2.0音箱项目采用两片TAS5805M做为功率放大,两片TAS5805M都接成PBTL带4欧喇叭,但在播放音乐过程中很容易保护没有输出。当然是在那种低音比较重的音乐,在音乐瞬间一冲击就保护了,音乐有出现削波现像时。我发现用正弦信号带纯电阻负载反而不易保护,用音乐不带负载时极易保护,在音乐开始冲击的一瞬间马上保护,几乎100%。芯片温度高了后保护的概率会降低,冷机时最容易保护。您能否根据我上述的描述分析出保护的原因吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我的一个有源2.0音箱项目采用两片TAS5805M做为功率放大,两片TAS5805M都接成PBTL带4欧喇叭,但在播放音乐过程中很容易保护没有输出。当然是在那种低音比较重的音乐,在音乐瞬间一冲击就保护了,音乐有出现削波现像时。我发现用正弦信号带纯电阻负载反而不易保护,用音乐不带负载时极易保护,在音乐开始冲击的一瞬间马上保护,几乎100%。芯片温度高了后保护的概率会降低,冷机时最容易保护。您能否根据我上述的描述分析出保护的原因吗?
您好,
datasheet 7.5.3.3 Protection and Monitoring有对各种故障保护的说明,为确定是哪种保护,您可以在故障时读取Book0/Page0 Register 0x70 0x71 0x72的值吗?
输出没有接喇叭或电阻负载时输出波形削波瞬间就会保护,这不存在过流的问题,如果接有喇叭等负载可能还可以工作久一些。 EVM使用CH1,CH2并成PBTL比较容易出现,使用CH3,CH4并成PBTL会好一些,但也会保护。我尝试过PBTL按数据手上册上的接法,就是您上图所示的,在电感之前将A+与A-,B+与B-短接在一起再连接电感,这种方法更容易保护,如果采用EVM的电路即4路输出分别经过LC再短接成PBTL会工作时间久一些。
我需要确认的问题是:TAS5805M这款芯片,在输出不接负载或负载很轻时,在播放音乐信号,输出达到削波时是否会引发过流保护?如果是这样,这款芯片在使用时就不应有出现输出削波的情况,否则可能会有保护动作,导致音箱无输出的情况出现,对一款产品这是一个很严重无法接受的。
我需要确认的问题是:TAS5805M这款芯片,在输出不接负载或负载很轻时,在播放音乐信号,输出达到削波时是否会引发过流保护?
是否引发过流保护是看电流是否超过了OC阈值,设备会自动检测是否发生了OC保护,通过读取寄存器0x70可以获取结果。过流保护其实是保护的设备内部的MOSFET,设备检测的也是流过内部MOSFET的电流。
如果削波的话,我想应该是发生的DC故障保护,DC故障保护结果也可以通过读取寄存器获得。

您可以用示波器测量输出,在出现削波后读取寄存器报告结果,看是否发生了OC或DC故障保护
很抱歉,我手头上没有EVM板没有进行上述测试,我看到有人可能是您的同事在E2E英文论坛上咨询了相同的问题,如下链接,您可以在E2E英文论坛问问美国的工程师是否可以做上述测试吗?