TI E2E 英文论坛海量技术问答的中文版全新上线,可点击相关论坛查看,或在站内搜索 “参考译文” 获取。

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TAS5805M: 在功放输出空载播放音乐极易保护

Part Number: TAS5805M

您好,我的一个有源2.0音箱项目采用两片TAS5805M做为功率放大,两片TAS5805M都接成PBTL带4欧喇叭,但在播放音乐过程中很容易保护没有输出。当然是在那种低音比较重的音乐,在音乐瞬间一冲击就保护了,音乐有出现削波现像时。我发现用正弦信号带纯电阻负载反而不易保护,用音乐不带负载时极易保护,在音乐开始冲击的一瞬间马上保护,几乎100%。芯片温度高了后保护的概率会降低,冷机时最容易保护。您能否根据我上述的描述分析出保护的原因吗?

  • 刚刚进一步测试发现,TAS5805M所有的4个输出什么都不接,悬空状态播放音乐更容易出现保护的现像,配置成任何模式都一样,读0x70寄存器显示为ch1或ch2过流

  • 您好,

    datasheet 7.5.3.3 Protection and Monitoring有对各种故障保护的说明,为确定是哪种保护,您可以在故障时读取Book0/Page0 Register 0x70 0x71 0x72的值吗?

  • 您好,谢谢您 的回复!读寄存器0x70显示为过流保护,我们发现输出空载,也就是不接任何负载时播放音乐更容易保护,几乎音乐冲击的一瞬间就会保护,这个现象可以在TI的评估板上演示出来,将CH1,CH2配置成PBTL接喇叭负载(4欧),播入音乐会出现保护,不接喇叭极易保护,并且显示的都是过流保护;是否TAS5805M不能空载或轻载工作?是否输出削波也会引起过流保护,无论输出电流大小?

  • 输出削波可能会引起过流保护,这个可以测量输出电流以确认;

    EVM板有两个TAS5805电路,您使用的是哪一个电路,低音扬声器建议您使用以下参数:

  • 输出没有接喇叭或电阻负载时输出波形削波瞬间就会保护,这不存在过流的问题,如果接有喇叭等负载可能还可以工作久一些。 EVM使用CH1,CH2并成PBTL比较容易出现,使用CH3,CH4并成PBTL会好一些,但也会保护。我尝试过PBTL按数据手上册上的接法,就是您上图所示的,在电感之前将A+与A-,B+与B-短接在一起再连接电感,这种方法更容易保护,如果采用EVM的电路即4路输出分别经过LC再短接成PBTL会工作时间久一些。

            我需要确认的问题是:TAS5805M这款芯片,在输出不接负载或负载很轻时,在播放音乐信号,输出达到削波时是否会引发过流保护?如果是这样,这款芯片在使用时就不应有出现输出削波的情况,否则可能会有保护动作,导致音箱无输出的情况出现,对一款产品这是一个很严重无法接受的。

  •     我需要确认的问题是:TAS5805M这款芯片,在输出不接负载或负载很轻时,在播放音乐信号,输出达到削波时是否会引发过流保护?

    是否引发过流保护是看电流是否超过了OC阈值,设备会自动检测是否发生了OC保护,通过读取寄存器0x70可以获取结果。过流保护其实是保护的设备内部的MOSFET,设备检测的也是流过内部MOSFET的电流。

    如果削波的话,我想应该是发生的DC故障保护,DC故障保护结果也可以通过读取寄存器获得。

    您可以用示波器测量输出,在出现削波后读取寄存器报告结果,看是否发生了OC或DC故障保护

  • 没有接负载更容易保护,甚至我们做了一个极端的测试,TAS5805M的4个输出LC电路全部去掉,输出完全悬空,播放音乐都会导致过流保护(直流偏移电压消失了),我们从读到的数据看全都是过流,从未有出现过DC保护的情况。 因此我们猜测只有一种可能TAS5805M内部MOSFET可能在播放音乐的时候出现逻辑上的混乱导引发电流保护。你们可以在你们评估板上演试出这个问题。

  • 很抱歉,我手头上没有EVM板没有进行上述测试,我看到有人可能是您的同事在E2E英文论坛上咨询了相同的问题,如下链接,您可以在E2E英文论坛问问美国的工程师是否可以做上述测试吗?

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1175824/tas5805m-protect-issue/4427110?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A545641#4427110

  • 查下寄存器有配成PBTL了没?

  • 是的,是配置成PBTL,当然我自己找到了一种解决办法,在输出端并一个334(及以上)的电容,空载保护的现象似乎就没有出现了,我还在进一步确认,这相当于改变了LC滤波电路的解构,大致变成下图所示。我测试了指示,并没有影响音频指标,也没有让IC产生更多的温升。当然波形会看到多出了很多谐波。