Other Parts Discussed in Thread: TAS5630
在调试中,这个事比较着急,拜托下及时回复
VI_CM这个实际测试对芯片地确实是2V没有问题。
问题1:在VI_CM为2V时,Vin的参数典型5Vpp是不是意味着要出现负压部分?这个芯片不可接受吧
问题2:Vin的参数典型值5Vpp这个是对单端(input_A、B、C、D参考芯片AGND)讲的吧?那么采用2*BTL方式输入为差分输入,差分电压的Vpp是不是就是可以达到10Vpp?
问题3:芯片增益G=32dB,按照供电48V,这个增益与差分输入冲突吗?
着急,在线等,想把输入升高不敢进行,怕烧芯片。