This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求ti工程师解答这一个奇怪的问题,关于TPA3110

Other Parts Discussed in Thread: TPA3112D1, TPA3001D1

您好,

是这样的,我们按照tpa3110芯片的datasheet提供的参考原理图进行了布线设计,为了追求高品质音质,采用了高品质的薄膜电容和红环电感。在板子的最初打样后,我们仔细的进行了元器件的焊接四块样板,最初测试一切正常,并且音效非常的好。

但是在第二天,我们重新再次试听音效,却发现有一块电路板突然出现故障,不能发出声音了,我们同时尝试测试其他四块板子,也不能发出声音。对此我们赶到非常的疑惑,于是立刻重新制作了一块新的板子,最后还是无法播放声音。

在接下来的查找错误原因中,我们发现以下几种有价值的情况:

1,首先,如果先在输入端输入音频信号,再接通电源,板子可以短暂的播放一会音乐。但如果暂停或切歌,那么就不能再播放音乐了。

2,我们曾关注到这块芯片有一个speakguard的功能,但不太清楚对应哪一种保护情况,也不清楚如何解决这一问题。

3,我们使用同样的原理图,更换了高品质电容电感后,就没有这个问题了。

4,对于电源,我们使用的是可调的稳压电源。

希望能得到你们的解答!

  • R+ R- L+ L-的輸出走線太細了! 大電流時板子會發燙吧, 溫度過高也會造成功放保護.

    如果不是溫升造成的保護就要確認SD pin的狀態, 功放進入保護後SD pin要拉低再拉高才會恢復.

  • 不能发出声音肯定是由于芯片保护了,你可以测一下FAULT引脚是否有被拉低的情况(用示波器观测一下FAULT引脚的波形)。出错一般是由于过流或DC Detect等引起。

  • 你好,

    芯片shut down的直接原因有直流检测或者是输出短路。

    如果是输出短路,用SD引脚拉低就会解除保护。从你的PCB上看,fault与shut down直接相连接。所以如果是短路,则会出现反复保护-恢复-(短路)-保护-恢复………的情况。

    如果是输入直流检测,只能重新上电才会解除保护。

    因而你可以通过这判别是哪一种。另外关于你的描述,我有几个问题请确认:

    1,首先,如果先在输入端输入音频信号,再接通电源,板子可以短暂的播放一会音乐。但如果暂停或切歌,那么就不能再播放音乐了。

    不考虑暂停或者切歌,只播放一首音乐,先上电,后接信号。能正常播放多长时间?

    3,我们使用同样的原理图,更换了高品质电容电感后,就没有这个问题了。

    有没有试过,只更换高品质电容,或者只更换高品质电感的情况?这样方便分析是哪里的问题。

     

  • 我的问题和楼主的相似。我用的是TPA3112D1,电路为官方电路图

    音源为共地输入信号,电源为12V,因为不考虑EMI,所以输出喇叭部分没有加电感,用10CM线直接连接喇叭。

    以下为问题描叙和故障:

    1,通电后的1秒内,喇叭有嘟嘟嘟的类似保护的声音出现。用示波器测SD脚。发现有反复方波,时间和保护时间一样。一秒之后SD脚为低电平,喇叭无输出。

    2,如果我把音源输入断开,保护没有出现。排除输出短路保护可能。

    3,在输入极小音量的情况下,喇叭能听到正常的声音。稍微调大一点点音量,保护动作立刻执行,喇叭没有输出。这个时候只能通过重启通电才能恢复。

     

    请问大师们,要如何进一步检查问题?

  • 我怀疑是输入阻抗出现问题。要如何匹配输入阻抗?我把INP脚的输入电容降到0.1uf了,情况稍微改善一点,输入音量能再提高一点也不会出现保护,但再高一些同样保护,和之前的情况变化不大。

  • 你好,

    排除短路保护的可能,请将开机一秒内的波形,用示波器记录(将时间调到1S/格),直到shut down,对比这期间BTL输出两端的波形,测量占空比,看是否有超过420mS以上时间,BTL两端的占空比之差超过了14%。

  • 关于输入阻抗,如果是默认20dB增益,输入阻抗为60kohm,输入耦合电容越大,由于电容本身5%的分散性,RC 时间常数差别越大,造成直流检测的机会越大,因而减小会有改善。同样,增大放大器增益,输入阻抗增大,在同样的耦合电容下,理论上也会有好的改善。可以验证一下。

  • 谢谢,我现在是G0=1, G1=1,增益是36dB,这样输入阻抗是9K,因为怕低频不够,我把输入耦合电容改为4.7uF。现在无论接入或者断开输入信号,开机时和开机后的SD波形都是40Hz左右的方波。通电一直持续。

    输入耦合电容改为0.1uF,SD亦如此。

  • 你好,

    用示波器观察了从上电起SD为高时BTL两端输出PWM的关系了吗?是什么样的

  • 什么也没有动过,只改了输入的0.1uf电容。但目前无论有没有断开信号输入。 都会出现SD保护。示波器显示频率在40hz左右呈方波状态。BTL输出没有信号。

  • 一上电就开始一直持续保护。不会消失。

  • 我们现在用TPA3001作为量产功放IC,但是,这个芯片的效率不够高,在满功率下,就算利用整块PCB散热(涂了导热硅脂了),在封闭环境下还是达到烫手的温度,会出现热保护。

    所以想用TPA3110或者TPA3112来代替3001,但是一直没有成功。

  • 我测试了4块样板,有三块情况都是如此。另外一块板,在中小音量的时候能正常工作,但输入在大些音量的时候,SD出现断断续续保护现象。即SD脚出现频率在40Hz左右的方波。不接喇叭,用示波器看,保护依旧,所以排除输出滤波的问题(输出没有加任何滤波)。

  • 1请确认目前的的输入是0.1uF电容,配合9K输入电阻(GAIN=36dB),

    不给输入信号。开机上电,会出现SD,而且SD引脚的频率是40Hz左右?

    2 BTL没有信号,

    按照你所描述,没有使用滤波器,则没有SD,即SD为高的时候,BTL输出应该是PWM信号。你指的没有信号,是指不管SD为高或者为低,输出PWM都没有吗?

  • 谢谢解答,焊下芯片后,检查PCB无短路。已经确认是芯片损坏,输出短路造成的保护。

     

    又焊了几片测试,如今的问题是音质的改善,以及大音量下会SD保护的问题。

    无论在大小音量下,音质都沙哑。换了几种输入电容效果一样。求解。

  • 你好,

    音质沙哑是听感,有用正弦波测过SNR吗?

    输出仍然是没有滤波器?

  • 是听感,直接用手机音频信号输入测试的。非常沙哑。

    没有滤波器的。因为喇叭线只有10cm左右

  • 大音量的时候,相对没有小音量沙哑。输入是有9k电阻+0.1uf电容,36db增益。输出没有任何滤波。

  • 你好,

    能否播放单频信号用示波器观察下沙哑对应的波形是怎么样的?看是否有很多失真,还是是叠加了很多噪声。这样方便找出问题。

     

  • 好的。我抓了两个图。

    上面这张是示波器本身输出的1Khz的测试方波,黄色是原始方波。红色是接IC的PWM输出一个脚的波形。

    下面这张,是两根表笔都分别接了PWM的两个脚。

    从图片上看,我发现不了什么问题。但是声音就是非常沙哑。一开声就想关了的那种。音源是手机耳机孔输出(单通道输入),用耳机听很好。

    音量调大点,音质情况会好转一些。

  • 你的波形,是没有输入信号时,芯片输出引脚上50%占空比的方波吧?

    1我的想法是将示波器的时间scale调得大一点,记录一下有音源输入时,输出的波形,看是否正常。

    2如果有AP2700以及配套的滤波器,将信号接入AP,再将AP的out put monitor接到示波器(两头都是BNC的线)。可以看到恢复的正弦波。

    如果没有条件,可以在输出加一个RC滤波器,再接到示波器,但注意不要将信号经过R后再给到喇叭。滤波器的聚值可以按以下取;

    另外,你没有加滤波器,直接将PWM给到喇叭,THD应该会比较差。

  • 这里没有AP设备。我加了22uH功率电感和0.22uF电容做输出滤波,基本听不出什么改善。

    因为现在是模拟音源输入,请教一下我想改成pwm信号输入,但是利用Plimit来做功率控制。这样可作为音量控制用不?

  • 你好,

    你的意思是用PWM直接给到TPA3110的输入?

    用Plimit来作为音量控制不合适,Plimit是提供一个虚拟的电源轨道,通过失真来压制功率。开始失真后,趋势上波形由正弦波转变为方波。如果改变Plimit的虚拟电压轨道,会造成较大的失真。

     

  • 好的。我在前几天无意中把前级音源的pwm直接输入到TPA3001D1上,发现音质很不错。只是音量不好控制。所以才想出是否能够同样的方式输入到3110或者3112上。

     

    如果Plimt控制会造成比较大的失真,那我还是解决掉目前模拟信号输入放大失真的问题吧。谢谢解答。

  • 这个无意的发现很有意思,音源的PWM是指音频模拟信号和三角波比较得出的PWM吗?相当于进行了两次调制,能否截取下输入PWM,输出PWM的波形?

  • 是一个语音芯片输出的PWM信号,什么合成的倒是没有去研究。没有这个经验。看波形是占空比在不断变化的方波。

    这种PWM直接接喇叭的音质是非常好的,只是没有试过接TI的D类功放。偶然的发现,确定了一个结果。然后今天让另外一个城市的朋友做了个实验。把这样的PWM输入到3001D1上(他手上只有3001D1),结果让他大吃一惊,音质非常好。声音相当宏大又不失真。比原来DAC输入明显好听不少。

    所以,我现在正在画PCB。打样试试能否这样做:输入PWM到3112上,通过Plimit来控制试试,因为不接输出滤波,在3112的输出上也是PWM波,Plimit是控制虚拟电压的。那会不会控制Plimit, 那输出的PWM的PP电压值也是变化的呢?如果是这样,那就不会失真,且能控制音量了?不知是否这样理解,请更正。

  • PLease reference attached file. Your schematics and layout have problems.

    slou263a.pdf
  • thanks for your help.  I'd read this document before,but it's not substantive help for my project.

  • 你好,控制Plimit不会使PWM的Peak-Peak值减小,而是控制PWM的占空比,从输出滤波后看,是控制了输出信号的Peak to peak值,如下图所示:

     

  • 对的,经你这样一说,我反应过来了。非常感谢。

    看来还是要找其他方法去解决之前的问题。

  • 好的,你可以重新整理下之前问题的一些现象和问题,放上来一起分析分析。

  • 我现在用TPA3112D1测试,电路是官方电路,元件参数也一样。如下图

     

    11脚,12脚通过1uF电容后接手机音频输入。小音量下失真严重,并在通电几秒后立刻保护,输入电平大一些,则失真相对减小,也能播放十几秒钟才保护。

    输出同样不加任何滤波。20和23脚直接通过10cm音频线接喇叭。

    电源12V开关电源。

    请帮忙分析一下,谢谢。

  • 输出端加上磁珠和1000pF电容看看有没有改善?PVCC到AVCC之间的R-C换成磁珠加电容也试试。

  • 谢谢回复。我按照你的建议,在输出端加上了22uH磁珠和102PF的电容。没有丝毫改善。

    PVCC到AVCC之间的10欧姆电阻也换成了22uH的磁珠,电容1uF不变。也没有改善。故障情况完全一样。在大音量下失真比较小,小音量下能听到严重失真。而且在小音量下保护特别快,3秒内就保护。芯片不热。大音量下,可以维持到10秒以上才保护。

  • 3112和3110的官方文档时的btl电路是完全一样的,参数也完全一样。我把3112焊下来,换上3110。这下可以了,不会保护了,基本正常使用。3112是从TI申请的4片样片。情况都一样。不知是芯片问题还是其他问题。

    现在用3110唯一的问题是:小音量下,还是失真,越大音量越正常,大音量下基本听不出失真。

     

    无论是单音源输入(11脚交流接地),还是双输入,失真情况一样。

  • 谢谢各位帮忙,问题解决了。失真的问题出在喇叭。换了个喇叭就好了。原因是喇叭被我测试太多,里面线圈烧坏了……有摩擦。………所以小音量下失真明显。

    现在音质很好了。

    再次感谢各位。

  • OK,现在TPA3110和TPA3112都能正常工作吧。

  • 3110是完全正常了。

    3112还是问题依旧……各种保护都不变。

    我放弃3112了。使用3110就行了。  :)

  • TPA3110的问题又来了。

    因为之前粗测试没有问题,我打样了10片。但是在使用中发现。

    通电时,偶尔会出现保护。偶尔不会。随机的。请问问题有可能出在哪里?

    如果我把输入关了。先打开功放的电源,之后再输入,则没事。

     

     

  • 有可能是输入直流检测保护了,你用示波器的两个通道分别抓一下输入引脚的IN+和IN-上电时的波形,看看这两个波形有无偏差。

    参考附件文档:

  • 是的,因为我用的是单通道输入。11脚交流接地。

    所以容易引起POP声。我让1脚延时启动就解决了。

     

    谢谢。