您好,
是这样的,我们按照tpa3110芯片的datasheet提供的参考原理图进行了布线设计,为了追求高品质音质,采用了高品质的薄膜电容和红环电感。在板子的最初打样后,我们仔细的进行了元器件的焊接四块样板,最初测试一切正常,并且音效非常的好。
但是在第二天,我们重新再次试听音效,却发现有一块电路板突然出现故障,不能发出声音了,我们同时尝试测试其他四块板子,也不能发出声音。对此我们赶到非常的疑惑,于是立刻重新制作了一块新的板子,最后还是无法播放声音。
在接下来的查找错误原因中,我们发现以下几种有价值的情况:
1,首先,如果先在输入端输入音频信号,再接通电源,板子可以短暂的播放一会音乐。但如果暂停或切歌,那么就不能再播放音乐了。
2,我们曾关注到这块芯片有一个speakguard的功能,但不太清楚对应哪一种保护情况,也不清楚如何解决这一问题。
3,我们使用同样的原理图,更换了高品质电容电感后,就没有这个问题了。
4,对于电源,我们使用的是可调的稳压电源。
希望能得到你们的解答!