This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

全通延时电路

需要设计一个延时电路,主要是给一路MIC做延时,然后跟另一路混合,为了指向性(只接受前面传过来的声音)。这个全通滤波器设计过程的资料谁有吗?我用了TI的FilterPro  设计了下 ,然后仿真结构跟软件设计的差好多啊

  • 只接受前面传过来的声音, 这个指向性我看靠电路是解决不了的

  • 亲;延时比较简单,用倒链斗就可以实现。简单的滤波不能实现真正的声音延时。

    至于指向,这个比较罗嗦。如果要求不高,可以用阀值法。如果要求比较高,需要用多米头或指向结构设计了。

  • 你好,先谢谢你对我回答。我还是有几个问题:

    1、这个倒链斗是什么?我没听过过,百度了也没有,我对音频领域了解的很少很少,希望你能稍微说详细点。我这个延时是u秒-m秒级的。

    2、关于这个指向性,我也是参考了下面这个图的。你看下,可行吗?用两个MIC

    3、关于你说的阈值法,有大概的文档或者描述吗?

  • 尽量接受前面传过来的声音,识别正面人说的话。亲有什么想法或方案吗?

  • 亲;所谓倒链斗方式,是最传统的延声方式。它用电容锁存的方法将每一瞬时的信号寄存,然后通过时钟;用一头进另一头出的方式达到声音延时。假设链有100级,用10kHz时钟的延时是10mS。同样,亲也可以用这个原理用DSP做延时。

    关于阀值法,是基于环境噪音低于中心信号的原则,将所有低于阀值的信号分量一并减去,剩余的就是中心分量。

    至于亲提及的麦克风阵列,自然是不错的方法,仅成本高些而已。有条件的话,自然可以用。

  • 你好:

    FilterPro 是一个计算软件,不包含器件的特性。

    你可以用仿真,仿真包含器件的特性,也可以用Tina或者普通的Pspice软件。

     

  • 你好 ,非常感谢你的回答。
    1、关于倒链斗方式延声,能给个大致的硬件电路图或相关资料吗?你讲的表层意思我是明白了,但是这个实际的设计还是不会,也没找到相关资料。谢谢了
    2、 我用的两个麦克风阵列,然后后端接受加上延时,是可以实现声音的指向性的,对吧?

  • 亲;

    关于第一个问题:

    电荷斗链器件(Bucket Bridge Device,缩写BBD),是模拟延迟技术之一的应用。松下公司的MN3000系列和MN3200系列是比较常见的型号,区别在于工作电压的不同。BBD器件的内部可以看成一列电容器和各种开关。在外部时钟控制下离散的对输入信号电压进行采样并传递下去,最后从电容队列的尾部输出信号,以达到延迟效果。这样说或许不太好懂,下面我尝试换成简单易懂点的语言解释一下。 打个比方,有一个队列的人,从前往后传纸条。第一个人负责观测输入的音频信号的瞬时电压值,并把它写在纸条上往后传。有一个指挥,在用固定的频率喊“一、二、一、二……”,队列里所有人听指挥的喊声按下述方法传递:第一个观测的人在听到一的时候记录当前电压值并写在纸条上,听到二的时候把纸条传给第二个人;后面队列里的第二四六等偶数的人在听到一的时候把纸条传给后面的人,听到二的时候从前面的人接过新的纸条;第三五七等奇数的人则是听到一的时候从前面的人接过新的纸条,听到二的时候把纸条传递给后面的人。 不知道描述成这样各位看客能不能想象这个动态的过程。不过这群人干的工作总结一下就是:每一个“一、二”周期对输入信号采集记录一次,并且传递下去;每一个记录在每个“一、二”周期向后传递两个人。很显然,纸条记录的信息在达到队尾是经过了延迟的。 一个重要的事需要明白的就是,这个队列对信号的记录并不是连续的,而是随着“一、二”的一个个离散的时间点。还有一件事,就是总的延迟时间,等于“一、二”的周期时间乘以队列总人数再除以二。

    关于第二个问题:

    是的;可以实现指向性。

  • 你好:

    首先谢谢的解答,BBD有没有现在较为常用的型号?

  • 建议使用数字信号处理的方式实现,在数字域实现延时等各种处理会比较方便。请问你这个是想做个科学研究还是想做个产品?

  • 你好,
    只是做产品。想运用两个麦克风形成指向性,中间需要一个延时。其实也就是类似一个话筒。你有什么建议吗?谢了