需要设计一个延时电路,主要是给一路MIC做延时,然后跟另一路混合,为了指向性(只接受前面传过来的声音)。这个全通滤波器设计过程的资料谁有吗?我用了TI的FilterPro 设计了下 ,然后仿真结构跟软件设计的差好多啊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尽量接受前面传过来的声音,识别正面人说的话。亲有什么想法或方案吗?
你好:
FilterPro 是一个计算软件,不包含器件的特性。
你可以用仿真,仿真包含器件的特性,也可以用Tina或者普通的Pspice软件。
亲;
关于第一个问题:
电荷斗链器件(Bucket Bridge Device,缩写BBD),是模拟延迟技术之一的应用。松下公司的MN3000系列和MN3200系列是比较常见的型号,区别在于工作电压的不同。BBD器件的内部可以看成一列电容器和各种开关。在外部时钟控制下离散的对输入信号电压进行采样并传递下去,最后从电容队列的尾部输出信号,以达到延迟效果。这样说或许不太好懂,下面我尝试换成简单易懂点的语言解释一下。 打个比方,有一个队列的人,从前往后传纸条。第一个人负责观测输入的音频信号的瞬时电压值,并把它写在纸条上往后传。有一个指挥,在用固定的频率喊“一、二、一、二……”,队列里所有人听指挥的喊声按下述方法传递:第一个观测的人在听到一的时候记录当前电压值并写在纸条上,听到二的时候把纸条传给第二个人;后面队列里的第二四六等偶数的人在听到一的时候把纸条传给后面的人,听到二的时候从前面的人接过新的纸条;第三五七等奇数的人则是听到一的时候从前面的人接过新的纸条,听到二的时候把纸条传递给后面的人。 不知道描述成这样各位看客能不能想象这个动态的过程。不过这群人干的工作总结一下就是:每一个“一、二”周期对输入信号采集记录一次,并且传递下去;每一个记录在每个“一、二”周期向后传递两个人。很显然,纸条记录的信息在达到队尾是经过了延迟的。 一个重要的事需要明白的就是,这个队列对信号的记录并不是连续的,而是随着“一、二”的一个个离散的时间点。还有一件事,就是总的延迟时间,等于“一、二”的周期时间乘以队列总人数再除以二。
关于第二个问题:
是的;可以实现指向性。
建议使用数字信号处理的方式实现,在数字域实现延时等各种处理会比较方便。请问你这个是想做个科学研究还是想做个产品?
你好,
只是做产品。想运用两个麦克风形成指向性,中间需要一个延时。其实也就是类似一个话筒。你有什么建议吗?谢了