This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

PCM6260-Q1: 输入衰减器固定衰减值

Part Number: PCM6260-Q1

你好,

之前论坛中咨询过该芯片输入衰减器存在衰减(DC-couple Microphone single-end mode=-8dB)。

在我们实际应用中发现,考虑这个-8dB时,理论和实际不匹配,去掉-8dB能够温和。

我们的ADC配置参数:DC-couple Microphone single-end mode, Gain增益8dB,High swing。

请问这个衰减是芯片的固有属性,一直存在的吗?能帮忙分析一下吗?感谢

  • 请问这个衰减是芯片的固有属性,一直存在的吗?

    是的,输入衰减是一直存在的,无法将其disable掉呢。

    按照您的描述的意思是,计算下来衰减应该为-14dB,不论是差分输入还是单端输入,都应该是-14dB,但实际测试发现差分输入衰减-14dB是吻合的,但单端输入为-8dB和理论不吻合,所以想是否可以bypass或disable 输入衰减是吗? 

    但是对于这款器件来说,这个衰减是一直存在的哈。

  • 你好,谢谢回复。

    ①关于衰减值,前回QA中AE曾回复,差分输入衰减-14dB,单端输入应该是-8dB,有6个dB差值。

    差分:-14dB=20log(2.828/14.14),单端:-8dB=20log(2.828/7.07)

    问:请协助再确认一下,差分和单端输入衰减值分别是多少,拜托了。

    ②关于实际测试可能上文我描述的不够详细,我添加如下简易框图进一步描述。

    理论计算时:我们希望通路上没有衰减存在,考虑MIC固有-10.5dB衰减,ADC固有-8dB衰减,因此,增益设定为GAIN 8dB,Volume10.5dB

    实际测试时:我们使用ALSA tinycap录音取得PCM文件,通过Au软件读取采样值,发现跟理论值不匹配。如果将理论计算的ADC固有-8dB改为0dB,则能跟实际测试相符合。也因此产生了ADC衰减是否为一直存在的疑问。

    ③我再添加一份我们ADC寄存器设定表格,请帮忙确认是否是哪项设定不对导致,麻烦了。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/42/12.pdf

  • 您好,我已经将您的问题提交到英文E2E上了,由他们来确认下您的问题,请关注他们的回复。

    另外,后面几天我有事请假,您可以直接在英文E2E上跟进,有任何问题也可以在这里跟进,等回到办公室我会尽快处理。

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1259857/pcm6260-q1-about-input-attenuator

  • 你好,

    英文E2E上的回复,不是我们想确认的问题。

    您能帮忙跟进并说明一下吗,拜托了。

  • 嗯,我已经在E2E上跟进了。

    有任何问题,都可以在这里跟进,然后我去E2E上说明下。