Part Number: TLV320ADC3101-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
配置了32000采样率,时钟有bclk提供(Generating Master Clock from BCLK)
reg配置如下:

采集数据波形不平滑,如下图所示,(输入信号159Hz,340mV vpp)

请帮忙看下这个配置有什么问题,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TLV320ADC3101-Q1
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101
配置了32000采样率,时钟有bclk提供(Generating Master Clock from BCLK)
reg配置如下:

采集数据波形不平滑,如下图所示,(输入信号159Hz,340mV vpp)

请帮忙看下这个配置有什么问题,谢谢。
您好,应该不是配置的问题,看起来像是阻抗不匹配造成的波形不平滑。
信号原始输出平滑吗?还是说到ADC3101这里出现的不平滑?
信号源输出信号是平滑的,然后采集的数据是在芯片的哪里测试的?
采集数据 是读出的adc值用matlab绘制的波形
另外我配置成16000采样率的时候波形是平滑的。


您好,关于matlab采集数据的问题我们应该是不支持的。
您可以通过示波器或者寄存器的读取来判断芯片是否是正常工作的。
那对于matlab波形不平滑的问题,您也可以咨询下英文论坛:
不是matlab采集数据,是tlv320adc3101采集得到的adc数据,用matlab绘制的图,跟matlab没有关系。
您好,您的这个问题我帮您再进一步确认下。如有答复,也会尽快给您答复。
另外,因为每天有很多帖子,所以目前沟通方式是通过论坛的方式给您答复,抱歉。 我们都会尽快给客户答复的,请谅解。
抱歉回复晚了,我们手头上没这块demo,我将这个问题提交到英文E2E上了,由资深的音频工程师帮您解答:
如有任何问题,您都可以直接跟进。