• TAS5805M: 已经申请通过了tas5805调试软件,ppc3上无法安装

    Part Number: TAS5805M

    TRANSLATE with x
    English
    Arabic Hebrew Polish
    Bulgarian Hindi Portuguese
    Catalan Hmong Daw Romanian
    Chinese Simplified Hungarian Russian
    Chinese Traditional Indonesian Slovak
    Czech Italian Slovenian
    Danish
  • TAS5805M: TAS5805M 初始文件

    Part Number: TAS5805M

    tas5805m 我设置PBTL输出,在PPC3里面选择1.0 48K INPUT MIXER 应该选择L TAS5805M还是没有信号输出,请教下如何设置PBTL 输出 GIAN29.5DB. 不会出现失真 ,谢谢

  • TAS5805M:待机温度电流异常

    Part Number: TAS5805M

    此芯片在没有出声的情况下输入电流有250mA,温度45度以上,后端接的两个4欧喇叭,软件层面要求输出16W,既一个喇叭8W,工作起来后很块就到90-100度

  • TAS5806M: TAS5806M input sclk 訊號變雜訊

    Part Number: TAS5806M
    Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

    Hi  

    我們現在遇到一個問題 我們使用nvidia jetson 搭配TAS5806M 接一個speaker,單純量nvidia jetson sclk 波形是正常的,但是當我們nvidia jetson sclk跳線接到
    tas5806m devkit的sclk後 量到的sclk卻變成雜訊,不知道是不是有什麼暫存器 需要調整?

    nvidia jetson sclk

    接上tas5806m…

  • TAS5805M: 如何通过PPC3输出数据以及参考代码

    Part Number: TAS5805M

    敬爱的TI工程团队:

        你们好,我现在通过PPC3调试TAS5805M声音客户已经确认效果了,但是不知道如何导出.c或者.h文件,我个人理解应该是导出一份数组表格和一份I2C如何写入的参考代码,请帮忙指点一下!

        我个人是新手小白,望详细解答,谢谢!

  • TAS5805M: 输出RC滤波确认

    Part Number: TAS5805M

    Hi Expert,

    关于TAS5805芯片的外围参数(如下图所示),请帮忙确认如下:

    1、电感前端的对地吸收RC器件是否有必要上件?看规格书里面的电路是没有留RC位置的

    2、后端LC的参数看规格书里面是10uH+0.68uF,这个LC参数的选择是根据哪些来定?我们默认选择15uH+0.47uF的参数是否OK,电源供电18V,输出喇叭6Ω或者8Ω

    Stanley

  • TAS5805M: TAS5805M是否可以支持8K和16K的采样率?

    Part Number: TAS5805M

    TAS5805M是否可以支持8K和16K的采样率?

  • TAS5805MEVM: 帐号已经申请通过了PPC3和TAS5805M-SW,但是下载下来后不知道如何去使用!

    Part Number: TAS5805MEVM
    Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

    尊敬的TI工程团队:

        你们好,我是新手小白,公司帐号申请已经通过,但是下载下来后,却不知道如何使用,官网上看的教程,也没有明确说明,我安装了PPC3后,登录帐号,里面什么都没有,申请的TAS5805M软件,打开后也没有找到相关的.exe文件入口,所以不知道如何进行下一步,望指点,谢谢!

  • TAS5805M: 现在手上没有TAS5805MEVB,请问我怎么样可以通过PPC3调音效,可以通过其他办法输出bin文件吗?

    Part Number: TAS5805M

    现在手上没有TAS5805MEVB,请问我怎么样可以通过PPC3调音效,可以通过其他办法输出bin文件吗?

  • TAS5805M: TAS805 PPC3软件

    Part Number: TAS5805M

    你好!

           我在四年前申请过了TAS5805 的PPC3 软件资源。后面换了电脑后,重新安装PPC3 显示前面安装的5805软件已过期。然后我重新申请了两次都没有能通过。  

    请问我需要重新提供那些资料才能重新通过申请?

    If you are having trouble reading this email, read the online version.
     
  • TAS5805M: TAS5805M 杂音

    Part Number: TAS5805M

    Hi ti team,

    把TAS5805M mute,扬声器会有嘟嘟声,请帮忙给些建议.thanks!

  • TAS5805M: TAS5805M分频问题

    Part Number: TAS5805M

    Hi ti team,

    使用TAS5805M做mono 1.1.将低音分频为60HZ~4KHZ,其他部分频率不要.发现TAS5805M频率在2KHZ~3KHZ时,会突然下降,请问这是什么原因?同样的测试条件,竞品ACM8625不会出现这种情况.

    绿色是TAS5805M

    红色是ACM8625

  • TAS5805M: 关于tas58xx功放输出带杂声的问题

    Part Number: TAS5805M

    你好,我最近开发TAS5805这个芯片遇到了个棘手的问题。请教一下各位:我使用5805测试时发现有一个沙沙声伴随的音乐出现,其中在高音部分特别明显,播放正弦波也是如此。功放初始化函数除了音量调到21DB、LR声道混合其他都是PPC3默认配置。

    奇怪的是,我使用TAS5805 EVM导入同样的参数没有这种情况。而后我把自己设计的开发板时钟数据接到EVM,又把EVM的时钟数据接到自己的开发板,结果发现前者同样有沙沙声后者正常。同时还对比了 数据位,时钟频率都是一致的…

  • TAS5805M: TAS58XX

    Part Number: TAS5805M

    Hello, I would like to ask how to connect the development board designed by myself with TAS58XX series chips to PPC3!!!

  • TAS5805M: 功率调降

    Part Number: TAS5805M

    请问TAS5805M如何设置到10W以内?我们的喇叭功率最大只支持10W,TAS5805M是可以到20W吧?现在大音量时有很强的暴破音,小音量时就没有。

  • TAS3251: TAS3521 原理图

    Part Number: TAS3251
    Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M, TAS5822M,

    Hi Ti team,

    请帮忙检查下方TAS3251原理图是否有问题,目前无法工作,Thanks!

  • TAS5805M: TAS5905手册上BOOK0 ,页0. 没有0x46,0x7d和0x7e这些地址,可ppc软件会有写入这几个地址,请问这几个地址的作用在哪有说明,谢谢

    Part Number: TAS5805M

  • TAS5805M: TAS5805M

    Part Number: TAS5805M

    您好!
    我用TAS5805M通过MCU的i2c和i2s设计了一个立体声输出音频产品。没有 PurePath Console 3软件和TAS5805MEVM,请问要怎么初始化寄存器才能播放

  • TAS5805M: 自我校准失败,I2C指令无法正常发送

    Part Number: TAS5805M

    给TAS5825M-SB开发板提供12V直流电后,打开PPC3软件,使用I2C给开发板发送“Code”文件中的指令,显示全部发送成功。

    接着通过PPC3进行校准,但是在校准过程中,弹出如下界面。提示开发板无法正常录音和播放:

    尝试通过发送I2C指令确认问题点所在,但是发现I2C指令无法正常发送,如下图:

    接下来,PPC3与开发板连接成功,在打开TAS5805M APP时,在下面界面卡住:

    同时弹出如下报错界面:

  • TAS5805M: 硬件波特率无法调节,产品驱动无法正常卸载

    Part Number: TAS5805M

    在正常给板子提供12V直流电压后,将pathpure母板接到电脑上,正常识别到板子,如下图:

    打开USB-Audio EVM的属性,计划更改波特率,发现波特率选项是灰色的,无法更改,如下图:

    通过查询E2E论坛,发现可以通过尝试卸载驱动解决该问题,于是尝试卸载驱动,计算机>>管理>>设备管理器,如下图:

    双击“线路(USB-AudioEVM)”后,显示卸载驱动的选项为灰色,无法正常卸载,如下图:

  • TAS5805M: PPC3软件在打开后,出现错误提示,点击该提示后,PPC3软件闪退

    Part Number: TAS5805M

    刚安装PPC3时,没有出现报错,但是在使用一段时间后,PPC3弹出如下报错:

    在点击“确定”后,整个PPC3软件就会退出。再次点开PPC3软件时,依然会出现该提示。

    以上!

  • TAS5805M: TAS5805MEVM

    Part Number: TAS5805M

    使用TAS5805MEVM上的一个功放输出2*7W就保护了,供电是18V, analog gain 设的0dB, 想问是什么原因导致保护.

  • TAS5805M: 关于TAS5805M在RK3566-Android11的相关驱动问题

    Part Number: TAS5805M

    我司在RK3566-Android11上调试功放ICTAS5805M,发现该平台上只有老款的tas571x芯片的驱动,如附件:

    tas571x.h

    tas571x.c
    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    /*
    * TAS571x amplifier audio driver
    *
    * Copyright (C) 2015 Google, Inc.
    * Copyright (c) 2013 Daniel Mack <zonque@gmail.com>
    *
    * TAS5721…
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • TAS5805M: TAS5805 AVDD供电问题

    Part Number: TAS5805M

    Hi ti Team,

    TAS5805的AVDD外部供电后,是不是会自动关闭内部LDO,后续能否在开起?

  • TAS5805M: 如何将计算出的系数转换为tas5805对应数据?

    Part Number: TAS5805M

    现在我可以根据一些数据来计算出系数,计算出的系数与PPC3的一样,但是不知道对应的转换公式,不知道计算出的浮点数据是如何转换tas5805可以使用的数据的?

1 2 3 4 5 »