这是我的设备树配置:
这是我的设备树配置:
我用 pure path studion 调试3254EVK的时候出现这个问题, Error: MiniDSP failed to change adaptive buffer, pending bit remains set, reset target.
如何解决?
2 我参考TI给的驱动,写了算法模块的控制函数,但是出现了以下问题, 读写都正常,就是数据不生效,如何解决?
请问在使用I2C配置寄存器时,是不是每次都需要先配置page select寄存器。比如配置下面的LDO Control寄存器,是不是需要先配置page1的select寄存器,再来配置LDO Control寄存器。
例如时序如下:
开始+7位器件地址+写+ACK+8位PAGE1选择寄存器地址+ACK+PAGE1选择寄存器数据+ACK+8位LDO Control寄存器地址+ACK+LDO Control寄存器地址+ACK+停止。
另外这些寄存器地址到底是多少…
Hi,
We are referring purepath minidsp GDE for Echo cancellation. found AEC_12_TI documentations under ComponentCache to use AEC but not able to find any component under GDE application.
can you please guide where we can find…
使用tlv320aic3254进行MIC数据采集,想使用一下codec内部的滤波算法,是不是可以用TI biquad生成参数就可以了?目前设计了简易的滤波系数,是否合理?
硬件设计DAC是Line out差分输出,代码及路由图如下,但测试到RightDAC N,P对应的rdac_lol,rdac_lor = 1输出的信号是相同,并不是差分反相。这个问题出在哪里?
/**************** INOUT CONFIG ***********/
//reg page1, 0x34
audio_ctrl.micpga_left.in1l_micpga = AIC32x4_ROUTED_WITH_10K_RE…
The hardware is designed as a Line out differential output, and the configuration code is as follows, but the actual effect is not that the differential signal output, DAC N, P signals do not appear inverted, but are the same…
使用gd32为mcu,i2s+i2c接口,硬件如下图,测试时,mcu不做数据处理,mic采集到的数据直接给codec输出,采样率8k,现象:输入500hz,输出端是500hz,现象正常,但输入不是500hz的倍数时,输出的波形有变异,具体看下图,输入600hz,中间有一个波形不对,IC的各个时钟都正常,mck2.04Mhz,ck512hz,ws8khz。麻烦帮忙分析一下故障原因,谢谢!
我计划用一个mcu+TLV320AIC3204+数字麦克风的方式,进行音频采集和播放,如图。是否可以由mcu提供wclk和bclk?能否提供一个这种应用方式的初始化配置?
各位大神,目前我在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,左声道正常,右声道有吱吱声,
请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
寄存器设置详细如下:
page 0:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00: 00 00 60 00 03 91 08 07 80 00 00 82 88 00 80 02 ..`.?????..??.??
10: 00 08 82 88 80 01…
用TLV320AIC3254做一款产品,输入信号有一路I2S,2路Line in(左右声道),看TLV320AIC3254上面支持3路Line IN和I2S输入,理论可行,目前的问题如下:
1.当1路I2S和2路line in都同时有音频输入时,TLV320AIC3254是怎么处理,可以同时输入和同时输出(混音方式)?还是只能接受一路音源?
2.如果I2S和Line in输入,是否都能做I2S输出?后面接数字功放
3.TLV320AIC3254的输出端支持LOL…
芯片的资料以及评估板的资料,还有配套软件,看起来都是很多年前的,甚至评估板的user guide里面还是Windows XP和Windows 7。想问一下有没有新型号的替代品,或者这款有没有可能会停产?
为CODEC和ADC配置PLL或时钟方案似乎是一项艰巨的任务。由于PLL的设计是为了接受广泛的输入时钟,无论是常见的还是不常见的,有很多方法来配置它,这样做很容易迷失方向。这就是为什么我们有一个PLL CODEC/ADC Calculator,帮助您确认您的PLL配置!
Audio CODEC/ADC PLL Calculator可以在这里找到:
要开始使用这个工具,里面有一个Table of Contents,它提供了设备系列及其各自的PLL/Clock…
目前手上有3254的评估板,软件已安装CS和PPS,
1.但是目前在PPS上编写的时候发现没有该软件里没有对硬件资源配置的设置,我看资料说需要CS配合一起使用,但是不会使用,不知需要怎么配置呢?
2.是否有完整的开发示例可以提供一下呢?包括硬件配置。
器件型号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104
问:我是否应该将电容器直接连接到 TLV320AIC3254、TLV320AIC3104 和其他类似器件的 MICBIAS 引脚的输出?
答:在 AIC 器件(例如 TLV320AIC3104 和 TLV320AIC3254)上,通常人们会错误地认为 MICBIAS…
如下图,麦克风接IN1_R,另外一路音频信号接IN1_L,是否可行,我看评估板接的是三通道。
如果可性,下面这个界面应该怎么配置?
谢谢!