Part Number: LMK00334
Other Parts Discussed in Thread: LMKDB1104, LMK6H,
您好!
晶振100M产生的时钟,分别给SOC PCIE30 REFCLK和M.2 NVME硬盘接口使用,请帮忙检查原理图:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请参阅将SE时钟正确终止到OSCIN。

客户还需要在每个电源引脚附近安装一个去耦电容器。

为什么客户不采用LMKDB1104?您可以使用LP-HCSL,因为输出端不需要外部端子.
关于XO,可以用LMK6H代替它
对的。您共享的代码段是DC耦合CMOS输入的适当端接。
VBB需要接近VOPP/2*0.5
VOpp被定义为CMOS驱动器摆动。
请参阅图片。
您将未使用的支路偏置在从CMOS驱动器侧的LMK输入看到的输入摆动的中点。
您好!
VBB需要接近VOPP/2*0.5---配置在LMK00334芯片的哪个管脚?没看到手册手册里有具体说明
您将未使用的支路偏置在从CMOS驱动器侧的LMK输入看到的输入摆动的中点。---这句话意思是例如我的原理图需要将没用到的芯片12、14、15、26和27输入管脚,需要偏执到VBB?
您好!
我发现我上面理解错了,我把OSCin和CLKinX理解成同一个东西了,其实不是,我重新看了手册里面对OSCin解释,确实是只说了AC耦合方式,但是确实我看到EVM里面是没有用AC耦合,就是直接输入,但没对SMA_OSCin做出一些解释。当初我的原理图里面R355是没有焊接,导致后面CLKout的占空比不对了,看手册里面说有内部基准电压,但是好像没看到OSCin输入电压的要求,所以当时看到CLKinX的直流耦合要分压,所以我就直接分压了,发现占空比也对了,看到我的用法手册里面没有提到也没有具体说对OSCin输入要求,所以想要了解下,我这样(OSCin输出直接串49.9Ω加下拉49.9Ω)使用是不是可行,有没什么弊端?

如果使用SE输入,由于内部偏置,OSCIn应采用交流耦合。
在这种情况下,是的,通过加载49.9欧姆来减少CMOS摆幅。您不能直接将3.3V LVCMOS输入OSCIN。
EVM没有提供交流耦合帽。通常在实验室中,我们使用已经交流耦合的信号发生器。