ADC3664EVM: 用SPI配置DDC的时候,FCLK遇到的问题

Part Number: ADC3664EVM
Other Parts Discussed in Thread: ADC3664, , ADC3664-SP

用SPI配置DDC的时候,如果不过DDC,FCLK波形正常(为占空比50%的方波);过DDC时,用示波器显示FCLK的波形占空比不规律且有些地方高电平变成低电平

  • 感谢您对TI产品的关注!
    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待

  • 您好,

         请问DDC是怎么配置的?

         请参考ADC3664EVM User's Guide  “4.2.1”和“4.3.1”章节的配置示例。

  • 您好!我按照ADC3664EVM User's Guide “4.2.1”和“4.3.1”章节的配置示例在软件界面如图,resolution mode ddc这几项无法配置(如图1,图中这几栏为灰色,无法选择),另外我之前是用写入寄存器地址的方式配置的adc与ddc,配置的值按照adc3664的手册的样例(如图二),其中把1wire的模式改为2wire 14bit的模式,FCLK占空比配置为50%,(其他的保持和样例一致),但是出来后FCLK波形异常,我使用采样率给的10M(这是为了方便示波器观测波形,所以降低了sample clock的频率)。ad板时钟输入信号,sample clock输入为10M、DCLKIN为35M(sample clock的3.5倍)的时钟输入。

  • 您好,

          看起来您试图在Fs = 10MHz的情况下使用14位复杂八倍降采样的2线ADC。请确认这一点是否正确。

         如果是的话,您的配置和DCLK是错误的。

          您应该使用8.75MHz的DCLK频率。您可以使用以下公式计算您模式的正确DCLK频率:   

    DDC Bypass/Real Decimation:

    DCLK Frequency = Sample Frequency * Resolution / Number of Wires / Decimation Factor

    Complex Decimation:

    DCLK Frequency = Sample Frequency * 2 * Resolution / Number of Wires / Decimation Factor

          此模式的正确配置应如下所示:

         

    0x0     0x1	// Reset
    0x7     0x2b	// Configure Bitmapper to 14-bit, 2 wire
    0x13    0x1	// Reload efuse
    0x1b    0x90	// Set output interface resolution to 14-bit
    0x24    0x6	// Enable DDCs
    0x25    0x30	// Configure decimation factor to 8, complex
    0x27    0x10	// Set IQ Order
    0x2e    0x10	// Set Q Del
    0x19    0x80	// Configure FCLK settings
    0x2a    ????	// Set NCO A to desired freq
    0x2b    ????	// Set NCO A to desired freq
    0x2c    ????	// Set NCO B to desired freq
    0x2d    ????	// Set NCO B to desired freq
    0x26    0x88	// NCO Reset
    0x26    0xaa	// NCO Reset
    0x26    0x88	// NCO Reset

         请忽略数据表中的配置。ADC3664数据手册存在一些已知问题,我们正在修订中。

         您可以使用ADC3664-SP Radiation-Hardness-Assured 14-Bit, Dual Channel, 1 to 125MSPS, Low Latency, Low Noise, Ultra-low Power, Analog-to-Digital Converter (ADC) datasheet (Rev. A),它是正确的。

          请使用正确的DCLK频率尝试此配置,并确认FCLK是否正确。

  • 按照你给的公式,也就是所dclk受抽取率的影响,但是我想确定一下,图中为双边沿采样,也就是说,还要在公式右边整体除2。

    在只过ADC的情况下:fdclk=10*14/2/1/2=35M 对应的是(依次为10M采样率, 14bit , 2wire ,bypass下为不抽取应该除1,最后的2对应的双边沿数据)

    在复数模式DDC8倍抽取情况下:fdclk=10*2*14/2/8/2=8.75M 对应的是(依次为10M采样率,2复数输出, 14bit , 2wire ,ddc8倍抽取,最后的2对应的双边沿数据),你给出的频率值没错,但是是否公式需要调整,还有个问题,在复数模式下,究竟实部虚部输出的顺序是怎么样的,我知道可以通过寄存器调整,但是,在默认情况下是先实部后虚部那么和fclk有对应关系吗(例如在fclk低电平实部 高电平虚部这样的对应关系)望解答

  • 您好,

          再次建议您参考ADC3664-SP数据手册,而不是ADC3664数据手册。ADC3664-SP数据手册中的图7-32指示了I和Q数据默认如何输出。

          

          I和Q数据的顺序可以通过寄存器配置进行交换,正如你提到的。如果你配置寄存器以交换I和Q,它们将相对于FCLK被交换,这意味着Q将会在FCLK的上升沿输出,而I将在FCLK的下降沿输出。交换I和Q不会影响FCLK,也不会改变FCLK的状态。我之前帖子中的DCLK方程是正确的。请尝试我之前帖子中的配置和DCLK,并告诉我们这是否解决了你的FCLK问题。

  • 您好,我想问一下Q通道混频混的是sin还是-sin,因为我们现在发现得到的信号频率和期望的是正负相反的,我想确认一下。

  • 您好,

         为方便其他客户检索,新问题请重新发帖。