您好!在使用ADC36664时,进行内部NCO数字混频低通滤波之后,发现A、B两个通道的信号相位反相,相差约180度,我想了解一下A、B两通道的混频源是否是独立的,或者是同源但是相位相差180度。如图1所示,1、2分别为通道A的实部和虚部,3、4分别为通道B的实部和虚部。
如果您在TI的ADC3664EVM上使用您的设计或捕获数据,请告知我们? 如果是TI EVM,请提供EVM的图片,以便我们知道您使用的是哪个版本的EVM。我们最近更新了它们。
对于 DDC A 和 DDC B,有两个独立的 NCO。分享您的原理图和寄存器配置可能会有所帮助,这样我们可以帮助您排查此问题。
从查看您的寄存器配置来看,您似乎忘记向寄存器 0x27 和 0x2E 的 OP-Order 字段写入数据。您需要将这些字段设置为 1,如数据手册第 8-7 表所述。这将确保 I 和 Q 数据的顺序正确,并应确保通道 A 和 B 同相位。

抱歉,我不太清楚你到底想要做什么。你能解释一下你打算使用的配置吗?我从你的寄存器配置中假设你想使用2线制、14位、按4倍复杂抽取,并且NCO设置为Fs/10。是这样吗?你打算用Fs/4混频器做什么?

我们现在不是使用的是fs/4混频的方式,我的寄存器配置为2线制、14位、按4倍复杂抽取,采样率为100M,采样信号的频率(点频实信号)是41MHz,混频信号为40MHz,抽取之后我们的采样率为25M,但是我现在这个结果就是发现,AB两个通道的寄存器设置的模式都是一样的,但是对于同样一个信号AB两个通道输出的信号相位差了180°,这个图中,第一个信号和第二个信号分别为AB两个通道的实部,第三个信号和第四个信号分别为AB两个通道的虚部,可以看出这两个通道相位差了180°,但是两个通道我给的信号都是同样一个信号。想问一下,出现这个问题的原因是什么?