Part Number: ADS131E08
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
Figure2是 Daisy-ChainInterface的Timing,为了标出时序画出了每个timing的延时。
DAISY_IN和DOUT相对于CLKS的timing具体参数,可以参考数据表的7.6 TimingRequirements和7.7 SwitchingCharacteristics,里面有图中对应的要求或特性。
Hi,感谢您的答复,可能之前没有表述清楚,我想了解的是两张图红框这里有差异的原因?即为什么DAISY_IN波形相对于DOUT往后延迟了半个SCLK周期的原因?谢谢~...
Hi,感谢您的回复。之前我可能没有表述清楚,我想了解的是Figure2中红框内DAISY_IN波形相对于DOUT往后延迟了半个SCLK周期的原因?谢谢~