Part Number: ADS1120
Other Parts Discussed in Thread: TMP117
你好,现有问题如下咨询:
目前使用RTD+ADS1120d方式进行测温,因为RTD可以探入到测试环境中(高气压环境),但是查阅资料发现如TPM117等数字温度传感器具有更好的测试精度及无需标定的优点,但是如果使用数字芯片,是否能保证在测试环境外(中间有压力隔离的部件进行环境与电路板的隔离),测试出环境内的温度,或者如何使数字温度传感器满足上述测试要求。
多谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
是否能保证在测试环境外(中间有压力隔离的部件进行环境与电路板的隔离),测试出环境内的温度,
您可以再详细描述测试环境外与测试环境内的区别吗?测试环境外与测试环境内之间是有压力隔离部件是吗?测试环境是封闭的吗? 测试环境外与测试环境内温度是一样的吗?
如果 TMP117 安装位置与所需测试环境不是一个共同的空间(中间有其他装置隔离),那么TMP117 是不能准确测量所需测试环境温度的,因为隔离的存在温度并不能很好的传递到TMP117 的sensor (TMP117 温度sensor电路在其封装内部),同时也易受附近热源的影响。
下面文档讲了测量各种温度下的注意事项,希望对您了解 TMP117有帮助:
https://www.ti.com/lit/an/snoa986a/snoa986a.pdf