Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADCPRO


我想使用ADS1120的开发板配合3线PT100测温度。使用的外部参考的方式。Rref是1.5K,两个Idac都是500ua。我参考电压这样设置对吗?我发现我调整下面VREF的值,软件读到的电压也就随之变化。这个外部的参考电压不是固定的吗?我还能随意变动?这样不是不准吗?这个外部的Vref难道不是芯片自己读取计算比较吗?为什么我还能随意改动?还是我选错了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.


我想使用ADS1120的开发板配合3线PT100测温度。使用的外部参考的方式。Rref是1.5K,两个Idac都是500ua。我参考电压这样设置对吗?我发现我调整下面VREF的值,软件读到的电压也就随之变化。这个外部的参考电压不是固定的吗?我还能随意变动?这样不是不准吗?这个外部的Vref难道不是芯片自己读取计算比较吗?为什么我还能随意改动?还是我选错了?
您好,
如果您使用外部参考电压的话,需要您人为的将VREF值更改为适当的参考电压值,因为软件显示的ADC转换结果是以这里VREF显示的值为基准进行计算的。因此如果您调整下截图中VREF值,软件读到的电压也就随之变化。

Rref是1.5K,两个Idac都是500ua。
“Rref是1.5K,两个Idac都是500ua。” 这个参数设置的话,软件中VREF应为1.5K*2*0.5mA=1.5V,这样ADC转换结果才是正确的。
也就是说我在ADCpro软件设置中的Vref是模拟的,不是真实的芯片去读的?
下面帖子回复应该能解释清楚您的这个问题:
我现在再使用ADS1120搭配3线PT100读取温度(使用外部参考),发现独处的温度曲线与对比设备总是有一个整体的偏移量,我要是想得到实际测试芯片读出的真实值,该怎么操作?
您是使用的哪种测量方法呢?是datasheet 9.2.2 3-Wire RTD Measurement 中的测量方法吗?您是怎样计算的输出温度值?
下面测试温度思路您看下,对您应该有帮助: