This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1298:用ADS1298做12通道的心电采集

Part Number: ADS1298


TI的老师您好,用ADS1298做12通道的心电采集,之前用ADS1298芯片做了好几块板子都实现不了,都出现了满量程输出情况。现在想排查一下是否为电路的问题。麻烦老师帮我看一下ADS1298周围的电路是否正确。以及我还有一下几个有关电路的问题:

  1. 62引脚RLDIN是接RL、接地还是悬空呢,我不太确定
  2. 60引脚RLDREF直接悬空可以吗?看别人的有些接了AVDD
  3. 37引脚CLK直接悬空可以吗?我采用的是内部时钟。
  4. AVDD和DVDD都直接用相同的3.3V可以吗?

麻烦老师帮我看一下呢?谢谢~

Schematic_yy106_2023-10-24.pdf

    • 62引脚RLDIN是接RL、接地还是悬空呢,我不太确定
    • 60引脚RLDREF直接悬空可以吗?看别人的有些接了AVDD

    RLDIN是right leg input,连接到内部的多路选择器,您的这两问的意思是不是用不到这两个引脚?如果用不到的话,可以直接悬空,但是要保证内部和其相连的switch 是open状态,避免连接到其他电路,比如RLDREF_INT 开关需要open,否则就和内部RLD AMP的同相端接到一起,为(AVDD + AVSS)/2。

    37引脚CLK直接悬空可以吗?我采用的是内部时钟。

    使用内部时钟的话,这个引脚即为内部时钟的输出引脚。

    AVDD和DVDD都直接用相同的3.3V可以吗?

    AVDD的电压范围为2.7 V ~ 5.25 V,DVDD的电压范围为1.65 V ~ 3.6 V。所以都使用3.3V是可以的。

    相同的3.3V,一个是模拟电压,一个是数字电压,可以使用0ohm电阻或磁珠连接。

    关于它的原理图,可以直接参考下它的EVM user‘s guide的Page53

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sbau171d/sbau171d.pdf

  • 老师您好,因为用到了右腿驱动,所以我需要用到RLDIN和RLDREF。原理图大概是参照EVM user‘s guide的,但还是不太确定是否正确,可以麻烦老师看一下ADS1298芯片原理图连接有问题吗?非常谢谢

  • 您好,我大致看了下您的原理图,没有看出什么问题来呢,和EVM基本一致。