TI的老师您好,用ADS1298做12通道的心电采集,之前用ADS1298芯片做了好几块板子都实现不了,都出现了满量程输出情况。现在想排查一下是否为电路的问题。麻烦老师帮我看一下ADS1298周围的电路是否正确。以及我还有一下几个有关电路的问题:
- 62引脚RLDIN是接RL、接地还是悬空呢,我不太确定
- 60引脚RLDREF直接悬空可以吗?看别人的有些接了AVDD
- 37引脚CLK直接悬空可以吗?我采用的是内部时钟。
- AVDD和DVDD都直接用相同的3.3V可以吗?
麻烦老师帮我看一下呢?谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI的老师您好,用ADS1298做12通道的心电采集,之前用ADS1298芯片做了好几块板子都实现不了,都出现了满量程输出情况。现在想排查一下是否为电路的问题。麻烦老师帮我看一下ADS1298周围的电路是否正确。以及我还有一下几个有关电路的问题:
麻烦老师帮我看一下呢?谢谢~
- 62引脚RLDIN是接RL、接地还是悬空呢,我不太确定
- 60引脚RLDREF直接悬空可以吗?看别人的有些接了AVDD
RLDIN是right leg input,连接到内部的多路选择器,您的这两问的意思是不是用不到这两个引脚?如果用不到的话,可以直接悬空,但是要保证内部和其相连的switch 是open状态,避免连接到其他电路,比如RLDREF_INT 开关需要open,否则就和内部RLD AMP的同相端接到一起,为(AVDD + AVSS)/2。
37引脚CLK直接悬空可以吗?我采用的是内部时钟。
使用内部时钟的话,这个引脚即为内部时钟的输出引脚。
AVDD和DVDD都直接用相同的3.3V可以吗?
AVDD的电压范围为2.7 V ~ 5.25 V,DVDD的电压范围为1.65 V ~ 3.6 V。所以都使用3.3V是可以的。
相同的3.3V,一个是模拟电压,一个是数字电压,可以使用0ohm电阻或磁珠连接。
关于它的原理图,可以直接参考下它的EVM user‘s guide的Page53